Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
工具/软件:Linux
大家好,
我们使用的是 Vision_SDK-3dot 1版本。 加载 IPU2映像时会崩溃。 并非总是如此。
我们使用定制的 Jacintino6板。 内核版本= 4- 4- 84
CAT /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/trace0
[0][0.000] [t=0x00000000] ti.sysbios.family.arm.m3/hwi:错误:1104行:E_hardFault:强制
[0][0.000] ti.sysbios.family.arm.m3.hwi:第1104行:ti.sysbios.family.arm.m3.hwi:第1104行:e_hardFault:Forced
[0][0.000] [t=0x00000000] ti.sysbios.family.arm.m3/hwi:错误:第1181行:e_busFault:PRECISERR:立即总线故障、确切的地址为已知地址、地址:6808803c
[0][0.000] ti.sysbios.family.arm.m3.hwi:第1181行:ti.sysbios.family.arm.m3.hwi:第1181行:e_busFault:PRECISERR:Immediate Bus Fault、Exact addr Known、地址:6803c
在 PC = 0x99464480的后台线程中发生了[0][0.000]异常。
[0] 内核0:ThreadType_Main 中发生异常。
[0][0.000] 主名称:main ()、handle:0x0。
[0][0.000] 主堆栈基地址:0x9a0fb314。
[0][0.000] 主堆栈大小:0x4000。
[0][0.000] R0 = 0x68088000 R8 = 0x00000000
[0][0.000] R1 = 0x9a0f3aa0 R9 = 0x00000000
[0][0.000] R2 = 0x0000000A R10 = 0x00000000
[0][0.000] R3 = 0x9a0f3b48 R11 = 0x9a0ff28c
[0][0.000] R4 = 0x9a0f5da0 R12 = 0xe00fffe0
[0][0.000] R5 = 0x9a0faf90 SP (R13)= 0x9a0ff1c8
[0][0.000] R6 = 0x9a0f419c LR (R14)= 0x994643f5
[0][0.000] R7 = 0xffffffff PC (R15)= 0x99464480
[0][0.000] PSR = 0x81000200
[0][0.000] ICSR = 0x00400803
[0][0.000] MMFSR = 0x00
[0][0.000] BFSR = 0x82
[0][0.000] UFSR = 0x0000
[0][0.000] HFSR = 0x40000000
[0][0.000] DFSR = 0x00000000
[0][0.000] MMAR = 0x6808803c
[0][0.000] BFAR = 0x6808803c
[0][0.000] AFSR = 0x00000000
[0][0.000] 未处理异常:
[0] ThreadType_Mainhandle:0x0中发生异常。
[0][0.000]堆栈 基地址:0x9a0fb314。
[0][0.000] R0 = 0x68088000 R8 = 0x00000000
[0][0.000] R1 = 0x9a0f3aa0 R9 = 0x00000000
[0][0.000] R2 = 0x0000000A R10 = 0x00000000
[0][0.000] R3 = 0x9a0f3b48 R11 = 0x9a0ff28c
[0][0.000] R4 = 0x9a0f5da0 R12 = 0xe00fffe0
[0][0.000] R5 = 0x9a0faf90 SP (R13)= 0x9a0ff1c8
[0][0.000] R6 = 0x9a0f419c LR (R14)= 0x994643f5
[0][0.000] R7 = 0xffffffff PC (R15)= 0x99464480
[0][0.000] PSR = 0x81000200
[0][0.000] ICSR = 0x00400803
[0][0.000] MMFSR = 0x00
[0][0.000] BFSR = 0x82
[0][0.000] UFSR = 0x0000
[0][0.000] HFSR = 0x40000000
[0][0.000] DFSR = 0x00000000
[0][0.000] MMAR = 0x6808803c
[0][0.000] BFAR = 0x6808803c
[0][0.000] AFSR = 0x00000000
[0][0.000] 正在终止执行...正在终止执行...
调试此问题时需要支持。 并非总是如此。
此致、
Gokul