工具/软件:Linux
大家好、TI 人、
我们的客户 Harman 使用 TI SOC 'DRA755BLH3ABCRQ1'开发 CPU 模块产品。
我们客户使用的 Linux 内核版本为4.4.14.
我们的测试应用程序基于 Linux 内核4.4.14。
当温度低于-30°C 时、我们发现了一个问题
当温度低于-30°C 时、TI 内核热驱动程序会显示读取过热区(-5)失败的错误消息
您能告诉我们这个问题是如何发生的?
以下是温度<-30°C 时的错误消息
[186.315226] therment_zone4:无法读取热区(-5)
[186.375261] therment_zone2:无法读取热区(-5)
[186.425283] thermal therment_zone1:无法读取热区(-5)
[186.815226] therment_zone4:无法读取热区(-5)
[186.875283] therment_zone2:无法读取热区(-5)
[186.925284] therment_zone1:无法读取热区(-5)
[187.315223] thermal therment_zone4:无法读取热区(-5)