This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:热区读取失败问题

Guru**** 2955850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660214/linux-dra756-thermal-zone-read-fail-issue

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

大家好、TI 人、

 

我们的客户 Harman 使用 TI SOC 'DRA755BLH3ABCRQ1'开发 CPU 模块产品。

我们客户使用的 Linux 内核版本为4.4.14.

我们的测试应用程序基于 Linux 内核4.4.14。

当温度低于-30°C 时、我们发现了一个问题

当温度低于-30°C 时、TI 内核热驱动程序会显示读取过热区(-5)失败的错误消息
您能告诉我们这个问题是如何发生的?

 

以下是温度<-30°C 时的错误消息

[186.315226] therment_zone4:无法读取热区(-5)
[186.375261] therment_zone2:无法读取热区(-5)
[186.425283] thermal therment_zone1:无法读取热区(-5)

[186.815226] therment_zone4:无法读取热区(-5)

[186.875283] therment_zone2:无法读取热区(-5)

[186.925284] therment_zone1:无法读取热区(-5)

[187.315223] thermal therment_zone4:无法读取热区(-5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度是在哪里测量的?

    是环境温度还是外壳还是结温?

    您可以使用后台线程从 sysfs 条目连续打印温度、以查看上次读取温度是多少。

    CAT /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone1/temp 

    此致、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如 需了解有关环境温度、外壳温度和结温之间关系的更多信息、请访问 www.ti.com/.../spra953c.pdf。

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RK:
    我们在试验箱中测试了 CPU 模块。
    室温设置为-30°C、-35°C 和-40°C、以测试 CPU 模块。
    温度数据由 TI J6 SOC 内五个热区传感器的 TI 内核热驱动程序(Thermal_core.c、ti-bandgap.c)进行监控。
    有时、TI 内核热驱动器无法读取热区温度数据、并会显示错误消息
    当室温设置为低于-30°C 时、"无法读取热区(-5)"
    我们需要了解的是 TI J6内核热驱动程序出现此问题的原因。 TI 可以解决这个问题吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否在发现问题的地方共享日志?
    我想看看热驱动器最后一次成功读取的温度是多少。

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您没有准备好日志、我建议您每250ms 在后台线程中持续打印温度、直到驱动程序出现故障。

    此致、
    RK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们尚未看到您对先前建议的回复。 您的问题是否已解决? 是否可以关闭此主题?

    此致、
    RK