Other Parts Discussed in Thread: AM4379
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4379 您好,
我在 Am4379 IDK 板上遇到问题
当我以错误的方式在电路板上进行测试时,我将5V 连接到 PWM 0A 引脚(J16接头上的引脚编号为24)。
之后,主板不能通电。 任何帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Biser、
我带来了一个新的处理器,并将其安装在主板上,它运行 良好。
我的问题是、新处理器是否在 第一个引导加载程序(FBL)之前或之前安装了 ROM 引导加载程序映像(RBL)?
当我尝试从 SD 卡加载程序时,我将面临此问题。我按照步骤从 SD 卡引导,但很遗憾无法正常工作。
因为第二个引导加载程序没有调用。 我想这是因为(FBL)在新处理器上不存在。
那么、如果正确、我如何获取 ROM 引导加载程序映像以及在处理器上安装该映像的步骤。