This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:IDK 未通电

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657932/am4379-idk-does-not-power-on

器件型号:AM4379

您好,

我在 Am4379 IDK 板上遇到问题
当我以错误的方式在电路板上进行测试时,我将5V 连接到 PWM 0A 引脚(J16接头上的引脚编号为24)。

之后,主板不能通电。 任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您已损坏处理器。 必须更换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Replay,我移除了处理器,套件中的短路消失了。
    我将订购另一个处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    我带来了一个新的处理器,并将其安装在主板上,它运行 良好。
    我的问题是、新处理器是否在  第一个引导加载程序(FBL)之前或之前安装了 ROM 引导加载程序映像(RBL)?


    当我尝试从 SD 卡加载程序时,我将面临此问题。我按照步骤从 SD 卡引导,但很遗憾无法正常工作。
    因为第二个引导加载程序没有调用。 我想这是因为(FBL)在新处理器上不存在。
    那么、如果正确、我如何获取 ROM 引导加载程序映像以及在处理器上安装该映像的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ROM 代码在出厂时在所有器件中都进行了出厂编程。 没有 ROM 代码、Sitara 器件就不会发货。 请针对程序加载问题启动新主题、并在其中进行详细描述(使用的 SDK、版本等)