Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, AM4376
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245、
只是一个小问题、我在 TI 网站上的 AM437x EVM 原理图中看到、在 EVM 中、AM4376通过 RGB 接口连接到 LCD、在 AM4376 DSS_DATA[XX]引脚与 LCD 接口之间、我看到有一个总线缓冲器(SN74AVC8T245)。
我的问题是:是否需要总线缓冲器? 如果是,请说明根本原因。
如果我不使用该总线缓冲器、请 改为将 AM4376 DSS_DATA[XX]引脚直接连接到 LCD 接口。 将发生什么情况 、例如 EMC 性能 降低,…