This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:显示接口缓冲器

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659884/am4376-display-interface-buffer

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245、

只是一个小问题、我在 TI 网站上的 AM437x EVM 原理图中看到、在 EVM 中、AM4376通过 RGB 接口连接到 LCD、在 AM4376 DSS_DATA[XX]引脚与 LCD 接口之间、我看到有一个总线缓冲器(SN74AVC8T245)。

我的问题是:是否需要总线缓冲器? 如果是,请说明根本原因。

如果我不使用该总线缓冲器、请 改为将 AM4376 DSS_DATA[XX]引脚直接连接到 LCD 接口。 将发生什么情况 、例如 EMC 性能 降低,…  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些缓冲器用于在 HDMI 和 LCD 之间切换 DSS 信号。 如果您的系统中只有 LCD 显示屏、则不需要它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser、另一个问题是、如果我想同时支持接口、HDMI 和 LCD、这意味着我想连接两个显示屏、我该怎么做? 只需使用该缓冲器并添加一个 HDMI 芯片、就是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何情况下、要显示 HDMI、您都需要一个外部 HDMI 发送器。 EVM 原理图在 LCD 和 HDMI 之间切换 LCD 信号。 两者不能同时使用。 如果您希望同时在 LCD 和 HDMI 上显示相同的图像、最好在 AM437x 侧对其进行缓冲。 您可以使用相同的原理图并简单地组合 SEL_LCDn 和 SEL_LCDORHDMIn 信号。