This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:DDR3时序问题

Guru**** 2983670 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654433/ccs-am3352-ddr3-timings-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

我最近在 AM3352上遇到了 DDR 时序问题。

我按照指令来调整 DDR 时序

processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Tuning_the_DDR3_Timings_on_BeagleBoneBlack

在我开始 SI 测量之前、一切看起来都很好。  

TIH 是地址和时钟之间的保持时间。  TIH 的测量值为212ps、比标准275ps 短。  

 我查看  了 AM335X 技术参考手册、但它对地址和时钟之间的延迟没有太多的评价。

它仅涉及数据和时钟。 那么、有人知道如何对此进行微调吗?  

DDR 器件型号:Samsung K4B1G1646G 1Gb (64MB x16)

DQS 和时钟迹线均为1.2英寸。 DDR 时钟为400MHz。

我使用的参数:

#define CMD_PHY_CTRL_SLAVE_RA比0x80
#define CMD_PHY_INOP_CLKOUT 0x1

#define DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比0x38
#define DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比0xFA
#define DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比0x8B
#define DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比0xC5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知解除武装、复员和重返社会专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy

    第一、您能否分享您的报告? 如果您无法在论坛中分享、请联系当地 FAE、以便我们可以在工厂获取
    #2 Tis 是在存储器输入引脚上测量的-您的设置是在同一时间测量时钟和地址线吗?
    3您是否遵循了数据表中记录的所有布局指南、包括拓扑、长度/偏移限制等?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    感谢你的答复。

    好的、我将与大家分享后一个。
    2.在存储器输入引脚上测量 TI, TIH。 时钟和地址信号都在存储器端探测。 探针通过 DDR 芯片下方 BGA 焊球(小于10mil)的右侧放置在 PCB 上。
    3、是的、我跟着它。 在我的项目中、只使用了一个 DDR、因此它直接连接到 CPU。 CLK/ ADD/ DQS 以1.2英寸的距离布线、CLK/ ADD 偏斜限制在+-100mil。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7455.ddr_5F00_tih_5F00_fail.pdf

    这是报告的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享报告。 我将仔细检查并发送我的反馈。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy

    感谢您提供报告。

    在您提供的配置中、您有:

    #define CMD_PHY_CTRL_SLAVE_RA比0x80
    #define CMD_PHY_INOP_CLKOUT 0x1

    #define DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比0x38
    #define DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比0xFA
    #define DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比0x8B
    #define DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比0xC5

    您需要更改

    发件人:
    #define CMD_PHY_CTRL_SLAVE_RA比0x80
    至:
    #define CMD_PHY_CTRL_SLAVE_RA比0x100

    请通过此更改验证计时、并让我知道您找到的内容

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    在我在这里发布问题之前、我已经尝试过几个 CMD_PHY_CTRL_SLAVE_RA比 值、0x100、0x60、0x40、0x0。
    但它们中没有任何一个会改变保持时间。 波形几乎相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    您可以共享您更改的所有寄存器吗? 将 INVER_CLK 设置和 PHY_CTRL 一起设置、这一点很关键、如下所示:

    #define CMD_PHY_CTRL_SLAVE_RA比0x100
    #define CMD_PHY_INOP_CLKOUT 0x1

    您可以在软件中验证这一点吗? 如果行为仍然相同、我不确定您是否有硬件/板问题。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    感谢你的答复。 以下是我的设置:

    #define CMD_PHY_CTRL_SLAVE_RA比0x80 //尝试过0x100、0x60、0x40、0x0。
    #define CMD_PHY_INOP_CLKOUT 0x1

    #define DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比0x38
    #define DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比0xFA
    #define DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比0x8B
    #define DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比0xC5

    #define DDR_IOCTRL_Value (0x18B)

    #define ALLOPP_DDR3_READ_LAUNTON 0x207 //打开 ODT
    #define ALLOPP_DDR3_SDRAM_TIMIG1 0x0AAAE51B
    #define ALLOPP_DDR3_SDRAM_TIMING2 0x2C5EFFBA
    #define ALLOPP_DDR3_SDRAM_TIMING3 0x501F82BF
    #define ALLOPP_DDR3_SDRAM_CONFIG 0x61C04A32
    #define ALLOPP_DDR3_ZQ_CONFIG 0x50074BE4

    #define ALLOPP_DDR3_REF_CTRL 0x00000C30 //400 * 7.8us

    我还尝试将时钟反相、或将 CL 从6更改为5 (稍微不稳定)。

    #define CMD_PHY_CTRL_SLAVE_RA比 0x80
    #define CMD_PHY_INOP_CLKOUT 0x0

    #define DATA_PHY_RD_DQS_SLAVE_RA比0x3B
    #define DATA_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RA比0x9d
    #define DATA_PHY_WR_DQS_SLAVE_RA比0x36
    #define DATA_PHY_WR_DATA_SLAVE_RA比0x74
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    您是否仍然注意到这些设置的时序违规? 如果是、我认为您需要检查您的布局是否满足数据表中的所有偏差要求、并/或查看测试设置。

    我无法评论其他什么特定问题可能导致这里的时序违规。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy

    你还有其他问题吗? 我没有收到您关于此问题的任何进一步信息。 请更新最新状态以及问题是否仍然存在。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    很抱歉耽误你的回答。 我们将更改新项目的路由。 验证需要一些时间。
    我想现在可以解决这个问题。 感谢您的建议。