Other Parts Discussed in Thread: DM388
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM388 工具/软件:Linux
各位专家、您好!
我在启动 DM388 CSK 时遇到了一些问题。
当我使用预构建的二进制文件(未经修改)通过 MMC 引导时、电路板会在引导电路板期间复位。
这是我的引导日志。
e2e.ti.com/.../DM388-booting-log.txt
我还看到了类似的问题。 我已经尝试使用以下 SD 卡。
但这对我来说是行不通的。
1.金斯顿 10级16 GB
2. SanDisk 4类16GB
3、 SanDisk Class 10 16GB
请提供任何其他建议以尝试更多。
此致、
Jay。