This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM388:引导期间 DM388 CSK 复位。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658427/linux-dm388-dm388-csk-reset-during-booting

器件型号:DM388

工具/软件:Linux

各位专家、您好!

我在启动 DM388 CSK 时遇到了一些问题。

当我使用预构建的二进制文件(未经修改)通过 MMC 引导时、电路板会在引导电路板期间复位。

这是我的引导日志。

e2e.ti.com/.../DM388-booting-log.txt

我还看到了类似的问题。 我已经尝试使用以下 SD 卡。

但这对我来说是行不通的。

1.金斯顿 10级16 GB  
2. SanDisk 4类16GB
3、 SanDisk Class 10 16GB
请提供任何其他建议以尝试更多。
此致、
Jay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它被清除。
    我不知道电源重启的确切原因。
    但是、当我使用适配器时、它工作正常。
    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这是固定的

    谢谢你