Other Parts Discussed in Thread: DRA756
主题中讨论的其他器件: DRA77P
工具/软件:Linux
您好!
我们在 定制电路板上使用 PSDKLA 3.04.00.03、采用以下 EMIF 设置:
2GB DDR3L RAM、其中1GB 通过 ECC 附加芯片连接到 EMIF1、1GB 连接到 EMIF2。
我看到 u-boot 2017.01分支(commit at omapzoom.org )中引入了 ECC 支持,但未在当前 PSDKLA u-boot 中合并。
问题:
如何在当前 PSDKLA 上启用 ECC? 足以在2017.01 u-boot 分支上支持 ECC 补丁吗?
由于我们只需要 ECC 保护的内存的一部分,我将采用以下 LISA 设置:
EMIF1上具有512MB 非交错内存、受 ECC 保护
+ 1GB 交错存储器(EMIF1 + EMIF2)
+ EMIF2上的最后512MB 非交错内存
这是可行的/有道理的吗? 您能建议合适的 Lisa 映射吗?
谢谢你
此致、
弗朗西斯科