This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:具有 PSDKLA 3.04.00.03的 ECC EMIF 设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653794/linux-dra756-ecc-emif-setup-with-psdkla-3-04-00-03

器件型号:DRA756
主题中讨论的其他器件: DRA77P

工具/软件:Linux

您好!

我们在 定制电路板上使用 PSDKLA 3.04.00.03、采用以下 EMIF 设置:

2GB DDR3L RAM、其中1GB 通过 ECC 附加芯片连接到 EMIF1、1GB 连接到 EMIF2。

我看到 u-boot 2017.01分支(commit at omapzoom.org )中引入了 ECC 支持,但未在当前 PSDKLA u-boot 中合并。

问题:

如何在当前 PSDKLA 上启用 ECC? 足以在2017.01 u-boot 分支上支持 ECC 补丁吗?

由于我们只需要 ECC 保护的内存的一部分,我将采用以下 LISA 设置:

 EMIF1上具有512MB 非交错内存、受 ECC 保护
 + 1GB 交错存储器(EMIF1 + EMIF2)
 + EMIF2上的最后512MB 非交错内存

这是可行的/有道理的吗? 您能建议合适的 Lisa 映射吗?

谢谢你

此致、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您的查询已转发给专家进行评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PSDKLA 3.04.00.03中,我们不支持 DRA756的 ECC。

    您在2017.01 u-boot 上可能看到的支持适用于 AM574型号、与 DRA756不同。

    我们认为、从2017.01 u-boot 添加到2016.05的软件修复不足以在 DRA756上添加所需的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praneeth、

    何时将支持添加到 PSDKLA? 你有计划吗?

    谢谢你

    此致、

    F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    目前没有计划在 PSDKLA 上支持 ECC。 由于器件勘误表(勘误表 ID i8772)、DRA756型号无法启用 ECC
    www.ti.com/.../sprz429k.pdf

    DRA77p 变体中存在修复程序。

    此致
    Shravan