This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335X 和以太网 PHY 请求之间的 EtherCAT 接口

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, AMIC110, TLK110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181565/ethercat-interface-between-am335x-and-an-ethernet-phy-request

主题中讨论的其他器件:CDCE913AMIC110TLK110

我需要在 AM335X (配置为从设备)和以太网 PHY (例如 DP83826ERHBR)之间提供 EtherCAT 接口。 我使用 TMDXICE3359 (ICE 开发板)作为参考。

我对该参考设计有以下问题。

  • 我 认为 需要使用 AM335x 的 PRU-ICSS 单元来启用 EtherCAT 并使用 EtherCAT 驱动器和 ESC 堆栈。PHY 直接 连接到 EMAC (MII)的接口用于以太网。 请确认。  

  • 使用总线开关(SN74CBTLV3257RGY)与多路复用/ORing 逻辑(SN74LVC1G32DCK)的目的是什么。 我是否可以避免这2个芯片将 以太网 PHY 直接连接到 AM335x 的 PRU-ICSS 单元。 我将  AM335X 用作从设备。
  •  两个 PHY 的 XI 时钟输入引脚是否需要由时钟合成器(CDCE913)驱动。 我们无法为每个 PHY 使用本地晶体来实现 EtherCAT 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、  

    [引用 userid="295281" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181565/ethercat-interface-between-am335x-and-an-ethernet-phy-request ]\n 两 个 PHY 的 XI 时钟输入引脚是否需要从时钟合成器(CDCE913)驱动。 我们无法为每个 PHY 使用本地晶振来实现 EtherCAT 功能。[/quot]

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181575/ethernet-phy-with-am335x-as-ethercat-slave

    请尝试将类似问题合并到一个主题中。

    [引用 userid="295281" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181565/ethercat-interface-between-am335x-and-an-ethernet-phy-request "]
    • 我 认为 需要使用 AM335x 的 PRU-ICSS 单元来启用 EtherCAT 并使用 EtherCAT 驱动器和 ESC 堆栈。PHY 直接 连接到 EMAC (MII)的接口用于以太网。 请确认。  

    • 使用总线开关(SN74CBTLV3257RGY)与多路复用/ORing 逻辑(SN74LVC1G32DCK)的目的是什么。 我是否可以避免这2个芯片将 以太网 PHY 直接连接到 AM335x 的 PRU-ICSS 单元。 我将  AM335X 用作从设备。
    [/报价]

    请允许我花些时间与其他团队交流、以获得有关此设计的更精确的输入。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="531905" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1181565/ethercat-interface-between-am335x-and-an-ethernet-phy-request/4451332 #4451332">使用总线开关(SN74CBTLV3257RGY)和多路复用/ORing 逻辑(SN74LVC1G32DCK)的目的是什么。 我是否可以避免这2个芯片将 以太网 PHY 直接连接到 AM335x 的 PRU-ICSS 单元。 我将  AM335X 用作从设备。[/quot]

    是的、您可以、AM335x ICE 支持的 CPSW 和 ICSS 共享相同的物理 RJ45端口(因此我们需要在之间使用这些硬件多路复用器)。   https://www.ti.com/tool/TMDXICE110是一个更好的参考、 它使用 DP83822 PHY、这比 TLK110更适合此类应用。 AMIC110和 AM335x 是引脚兼容的器件