请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CDCE913、 AMIC110、 TLK110我需要在 AM335X (配置为从设备)和以太网 PHY (例如 DP83826ERHBR)之间提供 EtherCAT 接口。 我使用 TMDXICE3359 (ICE 开发板)作为参考。
我对该参考设计有以下问题。
- 我 认为 需要使用 AM335x 的 PRU-ICSS 单元来启用 EtherCAT 并使用 EtherCAT 驱动器和 ESC 堆栈。PHY 直接 连接到 EMAC (MII)的接口用于以太网。 请确认。
- 使用总线开关(SN74CBTLV3257RGY)与多路复用/ORing 逻辑(SN74LVC1G32DCK)的目的是什么。 我是否可以避免这2个芯片将 以太网 PHY 直接连接到 AM335x 的 PRU-ICSS 单元。 我将 AM335X 用作从设备。
- 两个 PHY 的 XI 时钟输入引脚是否需要由时钟合成器(CDCE913)驱动。 我们无法为每个 PHY 使用本地晶体来实现 EtherCAT 功能。