This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EVMK2G:K2G DVDD33

Guru**** 2957440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657373/rtos-evmk2g-k2g-dvdd33

器件型号:EVMK2G

工具/软件:TI-RTOS

K2G 的 DVDD33引脚具有14欧姆的 GND 电阻(无电、电阻表测量)。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我们将对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这取决于电路板上的电源设计。 使用仪表在 K2G EVM 上测量的电阻值在您上面所述的范围内测量。 在 K2G ICE 板上、它处于150欧姆范围内。
    此致、Bill