请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 您好!
根据"TMS320C6748定点和浮点 DSP 芯片修订版本2.3、2.1、2.0、1.1和1.0"
DDR EMIF PHY 中的 DLL REFCLK 信号应禁用、以提高 系统的 ESD 稳健性。
我的问题是 、如果禁用 DLL REFCLK 信号、还有什么其他影响?
这会降低 DDR 性能吗? 还是禁用 DDR 控制器的任何功能?
(笑声)
此致、
弗兰克