This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:如果 DDR EMIF PHY 中的 DLL REFCLK 信号被禁用、还会受到什么影响?

Guru**** 2579735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180883/tms320c6748-what-else-will-be-affected-if-the-dll-refclk-signal-in-the-ddr-emif-phy-is-disabled

器件型号:TMS320C6748

您好!

  根据"TMS320C6748定点和浮点 DSP 芯片修订版本2.3、2.1、2.0、1.1和1.0"

   DDR EMIF PHY 中的 DLL REFCLK 信号应禁用、以提高 系统的 ESD 稳健性。

  我的问题是 、如果禁用 DLL REFCLK 信号、还有什么其他影响?

  这会降低 DDR 性能吗? 还是禁用 DDR 控制器的任何功能?

(笑声)

  此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能、它不会禁用任何功能或降低性能。  但是、该操作将禁用 DLL 的时钟、从而防止 数据选通的任何移动、从而使其在数据眼图中居中。  禁用 DLL 时,您需要确保您的板布局符合数据表中的所有布局准则,特别是与长度匹配有关的布局准则。  我认为这个想法是在启用 DLL 的情况下初始化 DDR、然后将其禁用以避免由于时钟干扰而引起的任何意外调整。   这将有助于屏蔽 DLL 对 ESD 事件的任何反应。  尽管有人建议这样做、但我还是将此作为最后的手段来帮助缓解系统对 ESD 事件的反应

    此致、

    James