This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA72XEVM:如何在 J6上为 Qt 应用配置 Wayland/Weston

Guru**** 2954360 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA752, TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656537/linux-dra72xevm-how-to-configure-wayland-weston-on-j6-for-qt-application

器件型号:DRA72XEVM
主题中讨论的其他器件:DRA742、 PMP、 DRA752、 TVP5158

工具/软件:Linux

你(们)好

您能不能指导我使用 LCD 在 J6板上配置 wayland/Weston。 以下错误是我尝试启动 Weston 时遇到的错误。

root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk # Weston
日期:2017-03-09 UTC
[02:26:31.827] Weston 1.9.0
              http://wayland.freedesktop.org
              故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
              内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:正式版本的固件版本为1.9.0 (2015-09-21 18:11:26 -0700)
[02:26:31.827]操作系统:Linux、4.4.45-00014-g14ab8c1-脏、#29 SMP 抢先于2018年1月12日15:22:16 CST 星期五、armv7l
[02:26:31.828]使用配置文件'/etc/weston.ini'
[02:26:31.828]加载模块"/usr/lib/weston/drm-backend.so
[02:26:31.832]输出重新喷漆窗口的最大值为30ms。
[02:26:31.832]正在初始化 DRM 后端
[02:26:31.832]未能获得 VT 模式:器件的 ioctl 不合适
[02:26:31.832]致命:DRM 后端应使用 Weston-launch 二进制文件或作为根运行
[02:26:31.832]致命:创建合成器后端失败

root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk # Weston-flower
无法连接到 Wayland 显示:没有此类文件或目录
无法创建显示:无此类文件或目录
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk

root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk cat /etc/weston.ini
[内核]
后端=DRM-backend.so
IDLET-TIME=0
重新喷漆-车窗=30
shell=IVI-shell.so

[IVI-shell]
IVI-MODUE=IVI-CONTROLLER
IVI-input-module=IVI-input-controller.so

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试使用此处所述的命令之一启动 Weston:
    processors.wiki.ti.com/index.php

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    以下是命令的输出:

    root@dra7xx-EVM:~#/etc/init.d/weston start
    root@dra7xx-EVM:~# Weston --tty=1 --backend=drm-backend.so
    日期:2017-03-09 UTC
    [02:12:50.0.004] Weston 1.9.0
    http://wayland.freedesktop.org
    故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
    内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:正式版本的固件版本为1.9.0 (2015-09-21 18:11:26 -0700)
    [02:12:50.004]操作系统:Linux、4.4.4.45-00014-g14ab8c1-m脏、#29 SMP 优先于 CST 2018年1月12日15:22:16星期五、armv7l
    [02:12:50.004]使用配置文件'/etc/weston.ini'
    [02:12:50.004]负载模块'/usr/lib/weston/drm-backend.so
    [02:12:50.0.008]输出重新喷漆窗口的最大值为30ms。
    [02:12:50.008]正在初始化 DRM 后端
    [02:12:50.010]使用/dev/dri/card0
    [02:12:50.010]加载模块"/usr/lib/weston/gl-renderer.so
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    加载的模块:GBM_PVR.SO
    找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
    [02:12:50.017]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或不支持特定平台;返回到 eglGetDisplay。
    [02:12:50.024]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
    [02:12:50.024]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
    [02:12:50.028]输入器件'GPIO_keys'、/dev/input/event0未标记为输入器件
    [02:12:50.089]创建输入设备'/dev/input/event0失败。
    [02:12:50.089]警告:进入 Weston 时没有输入设备。 可能的原因:
    -没有读取/dev/input/event 的权限
    -座椅配置错误(Weston 后端选项'ste'、udev 设备属性 ID_seat)
    [02:12:50.089]创建输入设备失败
    [02:12:50.150]致命:创建合成器后端失败
    root@dra7xx-EVM:~# modetest
    正在尝试打开设备'i915'...失败
    正在尝试打开设备'Radeoneon'...失败
    尝试打开设备'nouve'失败
    尝试打开设备'vmwgfx'...失败
    正在尝试打开设备'omapdrm'...done
    编码器:
    ID CRTC 类型可能的 crtcs 可能的克隆

    连接器:
    ID 编码器状态 名称 尺寸(mm) 编码器

    CRC:
    ID FB 位置 尺寸
    32 0 (0、0)(0x0)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
    道具:
    27转换钥匙模式:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
    值:0
    28转接键:
    flags:范围
    值:0 16777215
    值:0
    29背景:
    flags:范围
    值:0 16777215
    值:0
    30阿尔法搅拌机:
    flags:范围
    值:0 1
    值:0
    21伽马 LUT:
    标志:斑点
    BLOB:

    值:
    22 gamma LUT_SIZE:
    flags:不可更改的范围
    值:0 4294967295
    值:256
    23旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:1.
    24 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:0
    34 0 (0、0)(0x0)
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
    道具:
    27转换钥匙模式:
    flags:枚举
    枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
    值:0
    28转接键:
    flags:范围
    值:0 16777215
    值:0
    29背景:
    flags:范围
    值:0 16777215
    值:0
    30阿尔法搅拌机:
    flags:范围
    值:0 1
    值:0
    21伽马 LUT:
    标志:斑点
    BLOB:

    值:
    22 gamma LUT_SIZE:
    flags:不可更改的范围
    值:0 4294967295
    值:256
    23旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:1.
    24 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:0

    平面:
    ID CRTC fb CRTC x、y X、Y 伽马大小 可能的 crtcs
    31. 0 0 0、0 0、0 0 0x00000001
    格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24
    道具:
    5类型:
    flags:不可 mutable 枚举
    枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
    值:1.
    23旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:1.
    24 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:0
    25 GLOBAL_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 255
    值:255
    26 PRE_MULT_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 1
    值:0
    33. 0 0 0、0 0、0 0 0x00000002
    格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
    道具:
    5类型:
    flags:不可 mutable 枚举
    枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
    值:1.
    23旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:1.
    24 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:0
    25 GLOBAL_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 255
    值:255
    26 PRE_MULT_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 1
    值:0
    35. 0 0 0、0 0、0 0 0x00000003
    格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
    道具:
    5类型:
    flags:不可 mutable 枚举
    枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
    值:0
    23旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:1.
    24 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:2.
    25 GLOBAL_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 255
    值:255
    26 PRE_MULT_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 1
    值:0
    36. 0 0 0、0 0、0 0 0x00000003
    格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
    道具:
    5类型:
    flags:不可 mutable 枚举
    枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
    值:0
    23旋转:
    flags:位掩码
    值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
    值:1.
    24 zorder:
    flags:范围
    值:0 3.
    值:3.
    25 GLOBAL_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 255
    值:255
    26 PRE_MULT_ALPHA:
    flags:范围
    值:0 1
    值:0

    帧缓冲器:
    ID 尺寸间距


    root@dra7xx-EVM:~ kmscube
    正在尝试加载模块 omapdrm...成功。
    未连接连接器!
    无法初始化 DRM
    root@dra7xx-EVM:~#
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 Weston 专家以寻求进一步帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将鼠标/键盘/触控设备连接到您的设置以启动 Weston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 J6上连接了一个 LCD/触摸屏。

    无论如何、插入 USB 鼠标后、这里会输出以下内容:

    root@dra7xx-EVM:~#/etc/init.d/weston start
    root@dra7xx-EVM:~# Weston --tty=1 --backend=drm-backend.so
    日期:2017-03-09 UTC
    [02:28:27.434] Weston 1.9.0
                  http://wayland.freedesktop.org
                  故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
                  内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:正式版本的固件版本为1.9.0 (2015-09-21 18:11:26 -0700)
    [02:28:27.435]操作系统:Linux、4.4.4.45-00014-g14ab8c1-脏、#29 SMP 优先于 CST 2018年1月12日15:22:16星期五、armv7l
    [02:28:27.435]使用配置文件'/etc/weston.ini'
    [02:28:27.435]装载模块'/usr/lib/weston/drm-backend.so
    [02:28:27.439]重新喷漆窗口的最大值为30ms。
    [02:28:27.439]正在初始化 DRM 后端
    [02:28:27.441]使用/dev/dri/card0
    [02:28:27.441]加载模块'/usr/lib/weston/gl-renderer.so
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    加载的模块:GBM_PVR.SO
    找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
    [02:28:27.448]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或特定平台支持;返回到 eglGetDisplay。
    [02:28:27.456]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
    [02:28:27.456]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
    [02:28:27.521]输入设备"PixArt HP X500 USB 光电鼠标"、/dev/input/event1被 udev 标记为:鼠标
    [02:28:27.521]输入设备"PixArt HP X500 USB 光电鼠标"、/dev/input/event1是指针电容
    [02:28:27.523]输入器件'GPIO_keys'、/dev/input/event0未标记为输入器件
    [02:28:27.590]创建输入设备'/dev/input/event0失败。
    [02:28:27.590]未找到当前活动的连接器。
    [02:28:27.590]无法为/sys/devices/platform/omapdrm.0/drm/card0创建输出
    [02:28:27.731]严重:无法创建合成器后端
    root@dra7xx-EVM:~#
    root@dra7xx-EVM:~#
    root@dra7xx-EVM:~# modetest
    正在尝试打开设备'i915'...失败
    正在尝试打开设备'Radeoneon'...失败
    尝试打开设备'nouve'失败
    尝试打开设备'vmwgfx'...失败
    正在尝试打开设备'omapdrm'...done
    编码器:
    ID     CRTC   类型   可能的 crtcs 可能的克隆

    连接器:
    ID     编码器状态         名称           大小(mm)      模式  编码器

    CRC:
    Id     fb     pos    大小
    32     0      (0、0)  (0x0)
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
     道具:
           27转换钥匙模式:
                   flags:枚举
                   枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
                   值:0
           28转接键:
                   flags:范围
                   值:0 16777215
                   值:0
           29背景:
                   flags:范围
                   值:0 16777215
                   值:0
           30阿尔法搅拌机:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
           21伽马 LUT:
                   标志:斑点
                   BLOB:

                   值:
           22 gamma LUT_SIZE:
                   flags:不可更改的范围
                   值:0 4294967295
                   值:256
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:0
    34     0      (0、0)  (0x0)
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
     道具:
           27转换钥匙模式:
                   flags:枚举
                   枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
                   值:0
           28转接键:
                   flags:范围
                   值:0 16777215
                   值:0
           29背景:
                   flags:范围
                   值:0 16777215
                   值:0
           30阿尔法搅拌机:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
           21伽马 LUT:
                   标志:斑点
                   BLOB:

                   值:
           22 gamma LUT_SIZE:
                   flags:不可更改的范围
                   值:0 4294967295
                   值:256
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:0

    平面:
    ID     CRTC   fb     CRTC x、y       x、y    伽马大小     可能的 crtcs
    31     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0 0x00000001
     格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24
     道具:
           5类型:
                   flags:不可 mutable 枚举
                   枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
                   值:1.
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:0
           25 GLOBAL_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 255
                   值:255
           26 PRE_MULT_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
    33     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0 0x00000002
     格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
     道具:
           5类型:
                   flags:不可 mutable 枚举
                   枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
                   值:1.
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:0
           25 GLOBAL_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 255
                   值:255
           26 PRE_MULT_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
    35     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0 0x00000003
     格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
     道具:
           5类型:
                   flags:不可 mutable 枚举
                   枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
                   值:0
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:2.
           25 GLOBAL_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 255
                   值:255
           26 PRE_MULT_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
    36     0            0 0 0            0 0 0 0    0 0              0x00000003
     格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
     道具:
           5类型:
                   flags:不可 mutable 枚举
                   枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
                   值:0
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:3.
           25 GLOBAL_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 255
                   值:255
           26 PRE_MULT_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0

    帧缓冲器:
    ID     大小   间距

    root@dra7xx-EVM:~ kmscube
    正在尝试加载模块 omapdrm...成功。
    未连接连接器!
    无法初始化 DRM
    root@dra7xx-EVM:~#[

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪一个 DTB 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是 uenv.txt 的内容:

    fdtfile=dra7-evm-infoadas-lcd-lG.dtb
    args_mmc=part uuid mcm 0:2 uuid;setenv uuuid "console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=pARTUUID =${uuid}rw rootwait ip=none mem=1024M"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能使用 infoadas DTB 运行 Weston 或 kmscube。 请使用 dra7-EVM-LCD-LG.DTB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更改了 DTB 文件。 有一些不同的东西;但它仍然失败。

    root@dra7xx-EVM:~#/etc/init.d/weston start
    root@dra7xx-EVM:~# Weston --tty=1 --backend=drm-backend.so
    日期:2017-08-31 UTC
    [07:32:55.713] Weston 1.9.0
    http://wayland.freedesktop.org
    故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
    内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:正式版本的固件版本为1.9.0 (2015-09-21 18:11:26 -0700)
    [07:32:55.713]操作系统:Linux、4.4.4.84-00018-gd326d64、#4 SMP 优先于 Tue Jan 23 15:51:48 CST 2018、armv7l
    [07:32:55.713]使用配置文件'/etc/weston.ini'
    [07:32:55.713]加载模块"/usr/lib/weston/drm-backend.so
    [07:32:55.717]重新喷漆窗口最长为7ms。
    [07:32:55.717]正在初始化 DRM 后端
    [07:32:55.719]使用/dev/dri/card0
    [07:32:55.719]加载模块"/usr/lib/weston/gl-renderer.so
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    加载的模块:GBM_PVR.SO
    找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
    [07:32:55.726]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或特定平台支持;返回到 eglGetDisplay。
    [07:32:55.733]警告:不支持 EGL_EXT_Buffer_Age。 性能可能会受到影响。
    [07:32:55.733]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
    [07:32:55.738]输入设备'LDC 3001触摸屏控制器'、/dev/input/event0被 udev 标记为:触摸屏
    [07:32:55.738]输入设备'LDC 3001触摸屏控制器'、/dev/input/event0是触摸设备
    [07:32:55.740]输入器件"GPIO_keys"、/dev/input/event1未标记为输入器件
    [07:32:55.798]创建输入设备'/dev/input/event1失败。
    [07:32:55.798]未找到当前活动的连接器。
    [07:32:55.799]无法为/sys/devices/platform/omapdrm.0/drm/card0创建输出
    [07:32:55.919]致命:无法创建合成器后端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从系统引导向我发送完整的日志。 在 Weston 失败后运行 modetest 和 kmscube
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有以下日志:

    U-Boot SPL 2016.05-00008-g1fbee98 (2018年1月23日- 15:51:33)
    DRA752-GP ES2.0
    HS200_1_8v 无 pinctrl
    无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
    ***警告- MMC 初始化失败,使用默认环境

    尝试从 MMC1引导
    读取 dra7-ipu2-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载远程控制 IPU2时出错!,继续引导...
    读取 dra7-dsp1-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载 remotecore DSP1时出错!,继续引导...
    读取 dra7-dsp2-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载 remotecore DSP2时出错!,继续引导...
    读取 dra7-ipu1-fw.lzop
    SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
    SPL:读取图像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
    加载远程控制 IPU1!,继续引导时出错...
    ***警告- MMC 初始化失败,使用默认环境

    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img


    U-Boot 2016.05-00008-g1fbee98 (2018年1月23日- 15:51:33 +0800)

    CPU :DRA752-GP ES2.0
    型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版 H.0
    DRAM: 4 GiB
    MMC:  OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    **第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
    错误:找不到分区:'UserData'

    在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI: SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:   
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导: 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    2ms 内读取163个字节(79.1 KiB/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    在71ms (47.7MiB/s)内读取3551864字节
    在38ms (2.8 MIB/s)内读取109762字节
    正在从 mmc0引导...
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x36327]
    ###展开的设备树 blob、88000000
      使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
      正在将设备树加载到8ffe2000,结束8ffcc1... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000]   Linux 版本4.4.4.84-00018-gd326d64 (Logan@Logan HP-Notebook)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02) 8.
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]   机器放电模型:TI DRA742
    [0.000000]   保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [0.000000]   保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]   CMA:在0x00000000 be000000处保留24个 MIB
    [0.000000]   正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]   内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000]   OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000]   DRA752 ES2.0
    [0.000000]   PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef630000 s14912 r8192 d21952 u45056
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:258368
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUID =423e27af-02 rw rootwait ip=none mem=1024M
    [0.000000]   PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]   内存:831080K/1040384K 可用(6619K 内核代码、319K rwdata、2388K rodata、340K init、290K BSS、 20888K 转售商)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
    [0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
    [0.000000]       vmalloc:0xf0800000 - 0x800000  (240 MB)
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xf0000000  (768 MB)
    [0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
    [0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc08d402c  (9009KB)
    [0.000000]         .init:0xc08d5000 - 0xc092a000  (340KB)
    [0.000000]         .data:0xc092a000 - 0xc0979d60  (320 KB)
    [0.000000]          .bss:0xc097b000 - 0xc09c3800  (290 KB)
    [0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000]   ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]   构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000004]   sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.000015]   切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.000326]   时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000334]   OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
    [0.000789]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000805]   警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000811]   这样可以确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000816]   更新内核命令行。
    [0.000830]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.000842]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.000940]   安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000950]   安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.001501]   初始化 cgroup Subsys IO
    [0.001518]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.001542]   正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.001554]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.001565]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.001577]   正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.001603]   CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.001802]   /cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.001819]   /cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.001829]   CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.001861]   为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
    [0.080051]   CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.080119]   带来了2个 CPU
    [0.080132]   SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.080138]   CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.080143]   CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.080521]   devtmpfs:已初始化
    [0.110086]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.111050]   omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.316466]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.316486]   futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.320070]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.320961]   NET:注册协议系列16.
    [0.321875]   DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.350233]   空闲:使用调节梯
    [0.380258]   空闲:使用调速器菜单
    [0.388986]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.393104]   GPIO 线路161 (radio_rst)硬根输出/低电平
    [0.395451]   IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.412595]   OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.412608]   GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [0.424736]   硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.424747]   HW 断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.425226]   OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
    [0.425236]   OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.425826]   OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.471646]   OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.472883]   EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.477701]   EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.482380]   已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.482559]   已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
    [0.482717]   已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.482884]   已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.483190]   已注册 OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU
    [0.483381]   已注册 OMAP-iommu 41500.MMU:41500.MMU
    [0.486710]   Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.500736]   PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    [0.573059]   pcf857x 0-0020:探测
    [0.573634]   pcf857x 0-0021:探测
    [0.574019]   OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.590777]   GPIO 线路463 (vin6_SEL_s0)硬根输出/低电平
    [0.590878]   pcf857x 1-0026:探测
    [0.591468]   omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
    [0.591840]   omap_i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12为400kHz
    [1.611542]   OMAP_i2c 4807a000。i2c:等待总线就绪超时
    [1.611562]   pcf857x:3-0021的探头失败,错误-110
    [1.611598]   OMAP-i2c 4807a000。i2c:总线3 rev0.12为400kHz
    [1.611824]   介质:Linux 介质接口:v0.10
    [1.611877]   Linux 视频采集接口:v2.00
    [1.611917]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [1.611924]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [1.611947]   PTP 时钟支持已注册
    [1.611992]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [1.612745]   OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [1.613042]   OMAP-mailbox 48842000. mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    [1.613395]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [1.614216]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [1.624636]   NET:注册协议系列2.
    [1.625131]   TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [1.625195]   TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [1.625319]   TCP:已配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [1.625369]   UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.625400]   UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.625607]   NET:注册协议系列1.
    [1.625874]   RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [1.625883]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [1.625890]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [1.625897]   RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [1.626932]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [1.636964]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [1.637597]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [1.637630]   注册了密钥类型 id_resolver
    [1.637637637]   注册密钥类型 id_legacy
    [1.637695]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [1.638937]   退回:池大小:64页
    [1.639086]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [1.639099]   已注册 IO 调度程序 NOP
    [1.639110]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [1.639142]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [1.644142]   pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:在 PA fc003400大小为1128时为282个引脚
    [1.647511]   PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [1.647525]     使用[bus 00-ff]时、未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [1.647558]      IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [1.647579]     MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
    [1.677407]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [1.677578]   dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [1.677590]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [1.677601]   PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [1.677611]   PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [1.678016]   PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [1.678142]   PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [1.678225]   PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [1.678241]   PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [1.678254]   PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器至[bus 01]
    [1.678475]   pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [1.739353]   Serial:8250/16550 driver,10端口,禁用 IRQ 共享
    [1.74264]   4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [2.736554]   控制台[ttyS0]已启用
    [2.740946]   4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [2.750638]   48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)为8250
    [2.760769]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [2.767554]   OMAP DSS 版本6.1
    [2.771307]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [2.779799]   omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [2.789800]   connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
    [2.802717]   loop:模块已加载
    [2.806373]   vmemexp device Major num=246
    [2.810499]   注册的 vmemexp 类
    [2.814227]   已注册/dev/vmemexp 器件
    [2.818341]   ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
    [2.824017]   Nand:找不到 NAND 器件
    [2.827807]   OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [2.837807]   m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
    [2.843202]   7在 MTD 器件 spi32766.0上找到的部件分区
    [2.849083]   在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
    [2.854258]   0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
    [2.860362]   0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
    [2.866736]0x000000140000-0x0000001c0000   :"QSPI.u-boot-spl-os"
    [2.873690]0x0000001c0000-0x0000001d0000   :"QSPI.u-boot-env"
    [2.0x000000402]   0x0000001d0000-8801e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [2.887793]0x0000001e0000-0x0000009e0000   :"QSPI.kernel"
    [2.894110]   0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    [2.901873]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [2.954251]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
    [2.960376]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffff3
    [2.970712]   libphy: 48485000.mdio:探测
    [2.974787]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序未知
    [2.982829]   DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序未知
    [2.991565]   cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = a0:F6:FD:B3:55:5a
    [2.998262]   cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [3.005267]   cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = a0:F6:FD:B3:55:5b
    [3.013982]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [3.020657]   输入:/devices/platform/44000000.ocp/48070000.i2c/i2c-0/0-0018/input/input0上的 LDC 3001触摸屏控制器
    [3.032278]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [3.036595]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [3.041437]   ov1063x 1-0037:写入寄存器0x0103失败!
    [3.047061]   ov1063x:探测器1-0037失败,错误-121
    [3.053435]   VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [3.060525]   VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [3.070961]   OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:获得了 CD GPIO
    [3.07564]   VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [3.082248]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
    [3.084241]   VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [3.093548]   omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [3.100085]   EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    [3.188006]   mmc0:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [3.250580]   mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
    [3.255991]   mmcblk0:mmc0:0001 MMC08G 7.25 GiB
    [3.260740]   mmcblk0boot0:mmc0:0001 MMC08G 分区1 8.00 mib
    [3.266912]   mmcblk0boot1:mmc0:0001 MMC08G 分区2 8.00 mib
    [3.276225]   GPIO 线路461 (LVDS_CLKSel)硬根输出/高电平
    [3.282762]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [3.293935]   hwspinlock_user gatemp:请求了20个 hwspinlocks
    [3.300888]   AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    [3.307681]   DaVinci-McASP 48464000.McASP:DAI 是共享的
    [3.313772]   DaVinci-McASP 48474000.McASP:DAI 是共享的
    [3.31923]   DaVincia-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
    [3.326329]   OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dumul-dai <->58040000编码器映射正常
    [3.337165]   NET:注册协议系列10.
    [3.342427]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [3.347636]   NET:注册协议系列17.
    [3.352340]   注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [3.356761]   OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [3.363668]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.369900]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.376648]   为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.382856]   为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [3.391131]   TI OMAP4+器件的电源管理。
    [3.396220]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [3.403047]   DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [3.411170]   [DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [3.417833]   [DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [3.424233]   [DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [3.441145]   使用虚拟稳压器时未找到背光电源
    [3.448937]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [3.453864]   omap_hsmmc 4809c000.mmc:获得 CD GPIO
    [3.495464]   ASOC-simple-card sound0:tlv320aic3x-hifi <->48468000.McASP 映射正常
    [3.507139]   ASOC-simple-card jamr3_sound:tlv320aic3x-hifi <->48474000.McASP 映射正常
    [3.516659]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [3.521936]   输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input1
    [3.528863]   hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [3.528923]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [3.546570]   EVM_1v8:正在禁用
    [3.549641]   AIC_DVDD:正在禁用
    [3.552793]   vmmcwl_fixed:正在禁用
    [3.556477]   ldousb:正在禁用
    [3.559859]   ALSA 器件列表:
    [3.562837]     #0:DRA7xx-EVM
    [3.566501]     #1:HDMI 58040000编码器
    [3.570349]     #2:DRA7xx-JAMR3
    [3.574066]   正在等待根设备 PARTUUUUUUID=423e27af-02...
    [3.842877]   mmc2:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [3.889497]   mmc2:位于地址 AAAA 的全新超高速 SDR104 SDXC 卡
    [3.896520]   mmcblk1:mmc2:AAAA SL64G 59.5 GiB
    [3.905032]    mmcblk1:P1 P2
    [3.908522]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [4.016794]   EXT4-FS (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
    [4.027520]   EXT4-FS (mmcblk1p2):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
    [4.067550]   EXT4-FS (mmcblk1p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [4.075730]   VFS:在器件179:50上安装了根(ext4文件系统)。
    [4.085344]   devtmpfs:已安装
    [4.088531]   释放未使用的内核内存:340K
    [4.092994]   此架构没有内核内存保护。
    [4.206436]   systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [4.233201]   random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [4.247672]   random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [4.259352]   systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRY)
    [4.277872]   systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.12!

    [4.307480]   systemd[1]:将主机名设置为 。
    [4.373839]   随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [4.386332]   随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [4.388984]   random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [4.394126]   random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [4.416625]   随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [4.457948]   random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [4.467605]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [4.477516]   随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [4.780888]   systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [4.788716]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [4.796430]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖项
    [4.803861]   systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [4.813343]   systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.tat 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [4.846682]   systemd[1]:已达到目标交换。
    [ 确定 ]已达到目标交换。
    [4.874515]   systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
    [4.894510]   systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
    [4.914496]   systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
    [4.934587]   systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.955680]   systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [ 确定 ]已创建切片系统切片。
    [4.975026]   systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
    [4.994550]   systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [5.024394]   systemd[1]:已达到目标路径。
    [ 确定 ]已到达目标路径。
    [5.055612]   systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
    [5.075057]   systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [5.094494]   systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [5.124583]   systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [5.144501]   systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [ 确定 ]收听日志套接字。
    [5.194438]   systemd[1]:正在安装临时目录...
            正在安装临时目录...
    [5.216758]   systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
            正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [5.253992]   systemd[1]:正在启动加载内核模块...
            正在启动加载内核模块...
    [5.266309]   systemd[1]:正在安装调试文件系统...
            正在安装调试文件系统...
    [5.296735]   systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
            正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [5.325070]   systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [ 确定 ]已创建层用户和会话层。
    [5.374573]   systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
            正在启动设置虚拟控制台...
    [5.404522]   systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [5.464614]   systemd[1]:正在启动日志服务...
            正在启动日记账服务...
    [5.484549]   systemd[1]:已达到目标层。
    [ 确定 ]已到达目标层面。
    [5.506816]   systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
            正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [5.530898]   EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [5.542852]   systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [5.574656]   systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [ 确定 ]已安装调试文件系统。
    [5.604479]   systemd[1]:挂载的临时目录。
    [ 确定 ]已挂载的临时目录。
    [5.636017]   systemd[1]:已启动日志服务。
    [ 确定 ]已启动日志服务。
    [ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
    [ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
            正在启动 udev 冷插拔所有设备...
            正在开始应用内核变量...
            正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
            正在开始将日志刷新到持久存储...
    [ 确定 ]已开始应用内核变量。
    [ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [6.275026]   systemd-journale[158]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
            正在启动 udev 内核设备管理器...
    [ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
            安装/media/ram...
            安装/var/volatile...
    [ 确定 ]已安装/var/volatile.
    [ 确定 ]已安装/media/ram.
    [ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
    [ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [6.652660]   OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000
    [6.687746]    remoteproc0:588200.IPU 可用
    [6.694329]    remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [6.703327]    remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [6.716429]   TVP5158 1-0058:无法连接到 TO_PROBE
    [6.716480]   OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    [6.716521]    remoteproc1:5502000.IPU 可用
    [6.716524]    remoteproc1:注:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [6.716526]    remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [6.716714]   OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
    [6.716750]    remoteproc2:提供40800000.DSP
    [6.716753]    remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [6.716754]    remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [6.717117]   OMAP-rproc 41000000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp2_cma@9f000000
    [6.717156]    remoteproc3:41000000.dsp 现已推出
    [6.717158]    remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [6.717160]    remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [6.753588]    remoteproc0:registered virtio0 (类型7)
    [6.823916]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
            正在启动加载/保存随机种子...
    [ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
            正在开始创建易失性文件和目录...
    [ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
    [7.122875]    remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
    [7.136956]    remoteproc3:registered virtio2 (type 7)
    [7.191032]   OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    [7.215185]    remoteproc1:registered virtio3 (类型7)
    [7.228781]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [7.229263]   OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [7.243018]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [7.260686]   OMAP_RTC 48838000.RTC:RTC 内核:将48838000.RTC 注册为 rtc0
    [7.270152]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
    [ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
            正在启动网络时间同步...
            正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [ 确定 ]已开始网络时间同步。
    [7.542952]   SCSI 子系统已初始化
    [7.554892]   OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [7.566710]   CAN 器件驱动程序接口
    [7.587370]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [7.602839]   OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [7.717489]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [7.717958]   OMAP-AES 4b500000.AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3
            正在开始同步系统和硬件时钟...
    [ 确定 ]已达到目标系统时间同步。[   7.780257] OMAP-AES 4b700000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.3

    [7.780331]   TVP5158 1-0058:无法连接到 of_probe
    [7.804685]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [   7.805219] c_CAN_platform 4ae3c000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fce3c000、IRQ=365)
    [7.818479]   AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置位、并行总线扫描禁用
    [ 确定 ]已开始同步系统和硬件时钟。[   7.835186] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1时间

    [7.854422]   FAT-FS (mmcblk1p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [7.883307]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [7.920708]   AHCI 4a140000.SATA:标志:64位 NCQ SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadm part ccc apst
    [7.959780]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [8.011500]   SCSI host0:AHCI
    [8.014769]   ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 IRQ 345
    [8.042686]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [8.063299]   [DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [8.077619]   TVP5158 1-0058:无法连接到 TO_PROBE
    [ 确定 ]已到达目标声卡。
    [ 确定 ]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
            正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [ 确定 ]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [ 确定 ]已达到目标系统初始化。
    [8.384432]   ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [ 确定 ]已达到目标套接字。
    [ 确定 ]已到达目标基本系统。
    [ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
            正在启动电话服务...
    [8.593903]    remoteproc0:加电588200.IPU
    [ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [8.615378]    remoteproc0:引导 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4、大小为459828
    [8.628852]   OMAP-IMU 588820.MMU:588820.MMU:2.1版
    [8.652443]    remoteproc0:远程处理器5882000.IPU 现已启动
    [8.660387]   virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.666706]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [8.671889]    remoteproc2:为40800000.DSP 加电
    [8.685144]    remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66,大小为7449552
    [8.698783]   OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [8.704664]   OMAP-IMU 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
    [8.710589]   OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
    [8.738527]    remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
    [8.747275]   virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.753110]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [8.758935]    remoteproc3:为41000000.dsp 加电
    [8.773023]    remoteproc3:引导 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为7449552
    [8.786695]   OMAP-hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [8.792577]   OMAP-IMU 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    [8.798485]   OMAP-IMU 41500.MMU:41500.MMU:版本3.0
    [8.806159]   OMAP-rproc 41000000.dsp:dma_alloc_相干 错误:14680064
    [8.812879]    remoteproc3:无法处理资源:-12
    [8.825951]   OMAP_hwmod:mu1_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [8.838391]   OMAP_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable 失败
    [8.845216]    remoteproc3:rproc_boot()失败-12
    [8.850198]   virtio_rpmsg_bus:virtio2的探测失败、错误-12
    [8.857838]    remoteproc1:为5502000.IPU 加电
    [8.878805]    remoteproc1:引导 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小为9507952
    [8.886166]   OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU:2.1版
    [ 确定 ]已启动电话服务。
    [8.931474]    remoteproc1:远程处理器5502000.IPU 现已启动
    [8.946740]   virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
    [8.948020]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [8.959272]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
            正在启动网络服务...
            正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [9.005368]   NET:注册协议系列15.
            正在开始保存/恢复声卡状态...
            正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
    [ 确定 ]已启动系统日志服务。
            正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [ 确定 ]已启动内核日志服务。
    [9.075824]   蓝牙:内核版本2.21
            正在启动 uim-sysfs.service ...
    [9.087077]   net eth1:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [9.092435]   net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [9.098351]   NET:注册协议系列31.
    [9.098355]   蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [9.098367]   蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [9.098374]   蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [9.098400]   蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [9.102489]   净 eth0:ALE 表大小1024
    [9.105786]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.117744]   net eth1: Phy found : id is : 0x20005c7a
    [9.154412]   IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    [9.166004]   net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [9.185174]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.189504]   net eth0: Phy found : id is : 0x20005c7a
    [9.206878]   IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [9.266044]   正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [9.324815]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.412449]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [9.412501]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [9.414297]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
            正在启动允许用户会话...
            正在启动登录服务...
    [ 确定 ]开始每日清理临时目录。
    [ 确定 ]达到目标计时器。
    [ 确定 ]已启动网络服务。
    [ 确定 ]已开始保存/恢复声卡状态。
    [失败]无法启动 TI 多核工具守护程序。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status ti-mct-demon.service'。
    [[9.506721]   dwc3 48890000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.1.auto
    [;32m OK ]已启动允许用户会话。
    [9.572003]   dwc3 48890000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.1.auto
    [9.594947]   dwc3 48890000.usb: OTG:只有在小工具寄存器之后才能启动
    [9.615563]   随机:非阻塞池已初始化
    [9.621150]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.625820]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [9.644296]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [9.670779]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x0220f04c HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [9.698681]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 511、IO 内存0x488d0000
    [9.720726]   集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.732520]   集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [9.746013]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [9.750701]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [9.756553]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.774307]   xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号2
    [9.792413]   USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [9.810535]   集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.818205]   集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [9.827478]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [9.832774]   TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [[;32m OK  ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [[;32m OK  ]已在 tty1上启动 Getty。
     OK  ]已在 ttyS0上启动串行 Getty
    [ 确定 ]已到达目标网络。
            正在开始网络名称解析...
            正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    [ 确定 ]启动登录服务。
    [ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [ 确定 ]已开始网络名称解析。
    [ 确定 ]已启动 uim-sysfs.service。
            正在启动 rc.pvr.service ...
    [10.923485]  PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
           自动配置
           binutils-dev
           binutils
           野牛开发
           野牛
           CPP-symLinks
           CPP
           dosfstools
           G++-symLinks
           G++
           gawg-dev
           嘎嘎
           GCC-symLinks
           GCC
           gdb
           gdbc6x
           gdbserver
           gstreamer1.0-libav
           libcairo-perf-utils
           libgmp10
           利比德11.
           libmpc3.
           libmpfr4
           M4开发
           M4
           制造
           网络
           分配
           swig-dev
           请轻扫

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。  这可以使用来完成
    opkg remove 命令。  即:
       拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
         将通知相关软件包。  您应该这样做
         在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
         此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
    [ 确定 ]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
            正在启动 weston.service ...
    [ 确定 ]已启动 weston.service。
            正在启动 telnetd.service ...
            正在启动 tiipclad-demon.service ...
    [ 确定 ]已启动 telnetd.service。
    [ 确定 ]已启动 tiipclad-demon.service。
            正在启动 thttpd.service ...
    [ 确定 ]已启动 thttpd.service。
            正在启动 rng-tools.service ...
    [ 确定 ]已启动 rng-tools.service。
            正在启动 gdbserverproxy.service ...
    [ 确定 ]已启动 gdbserverproxy.service。
            正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
    [ 确定 ]已启动 matrix-gui-2.0.service。
            正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [ 确定 ]已启动 thermal-zone-init.service。

     _________                    _________           _        _   
    | |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
    |||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
    ||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||  
                 |____|                   |_|            

    Arago 项目 http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS0

    Arago 2016.12 dra7xx-EVM ttyS0

    dra7xx-EVM 登录:

    dra7xx-EVM 登录:root
    root@dra7xx-EVM:~#
    root@dra7xx-EVM:~#
    root@dra7xx-EVM:~#
    root@dra7xx-EVM:~#/etc/init.d/weston start
    root@dra7xx-EVM:~# Weston --tty=1 --backend=drm-backend.so
    日期:2017-08-31 UTC
    [07:18:58.532] Weston 1.9.0
                  http://wayland.freedesktop.org
                  故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
                  内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:正式版本的固件版本为1.9.0 (2015-09-21 18:11:26 -0700)
    [07:18:58.532]操作系统:Linux、4.4.4.84-00018-gd326d64、#4 SMP 优先于 Tue Jan 23 15:51:48 CST 2018、armv7l
    [07:18:58.532]使用配置文件'/etc/weston.ini'
    [07:18:58.532]负载模块'/usr/lib/weston/drm-backend.so
    [07:18:58.536]输出重新喷漆窗口最大值为7ms。
    [07:18:58.536]正在初始化 DRM 后端
    [07:18:58.538]使用/dev/dri/card0
    [07:18:58.538]装载模块'/usr/lib/weston/gl-renderer.so
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_dri.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    无法加载模块:/usr/lib/gbm/gbm_gallium_drm.so:无法打开共享目标文件:无此类文件或目录
    加载的模块:GBM_PVR.SO
    找到有效的 GBM 后端:GBM_PVR.SO
    [07:18:58.545]警告:不支持 EGL_EXT_platform_BASE 或特定平台支持;返回到 eglGetDisplay。
    [07:18:58.553]警告:不支持 EGL_EXT_buffer_age。 性能可能会受到影响。
    [07:18:58.553]检索 EGL 客户端扩展字符串失败。
    [07:18:58.559]输入设备'LDC 3001触摸屏控制器'、/dev/input/event0被 udev 标记为:触摸屏
    [07:18:58.559]输入设备'LDC 3001触摸屏控制器'、/dev/input/event0是一款触摸设备
    [07:18:58.561]输入器件'GPIO_keys'、/dev/input/event1未标记为输入器件
    [07:18:58.617]创建输入设备'/dev/input/event1失败。
    [07:18:58.618]未找到当前活动的连接器。
    [07:18:58.618]无法为/sys/devices/platform/omapdrm.0/drm/card0创建输出
    [07:18:58.739]致命:创建合成器后端失败
    root@dra7xx-EVM:~#
    root@dra7xx-EVM:~# modetest
    正在尝试打开设备'i915'...失败
    正在尝试打开设备'Radeoneon'...失败
    尝试打开设备'nouve'失败
    尝试打开设备'vmwgfx'...失败
    正在尝试打开设备'omapdrm'...done
    编码器:
    ID     CRTC   类型   可能的 crtcs 可能的克隆

    连接器:
    ID     编码器状态         名称           大小(mm)      模式  编码器

    CRC:
    Id     fb     pos    大小
    32     0      (0、0)  (0x0)
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
     道具:
           27转换钥匙模式:
                   flags:枚举
                   枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
                   值:0
           28转接键:
                   flags:范围
                   值:0 16777215
                   值:0
           29背景:
                   flags:范围
                   值:0 16777215
                   值:0
           30阿尔法搅拌机:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
           21伽马 LUT:
                   标志:斑点
                   BLOB:

                   值:
           22 gamma LUT_SIZE:
                   flags:不可更改的范围
                   值:0 4294967295
                   值:256
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:0
    34     0      (0、0)  (0x0)
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0标志:;类型:
     道具:
           27转换钥匙模式:
                   flags:枚举
                   枚举:disable=0 gfx-dst=1 vid-src=2
                   值:0
           28转接键:
                   flags:范围
                   值:0 16777215
                   值:0
           29背景:
                   flags:范围
                   值:0 16777215
                   值:0
           30阿尔法搅拌机:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
           21伽马 LUT:
                   标志:斑点
                   BLOB:

                   值:
           22 gamma LUT_SIZE:
                   flags:不可更改的范围
                   值:0 4294967295
                   值:256
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:0

    平面:
    ID     CRTC   fb     CRTC x、y       x、y    伽马大小     可能的 crtcs
    31     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0 0x00000001
     格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24
     道具:
           5类型:
                   flags:不可 mutable 枚举
                   枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
                   值:1.
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:0
           25 GLOBAL_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 255
                   值:255
           26 PRE_MULT_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
    33     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0 0x00000002
     格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
     道具:
           5类型:
                   flags:不可 mutable 枚举
                   枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
                   值:1.
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:0
           25 GLOBAL_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 255
                   值:255
           26 PRE_MULT_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
    35     0            0 0 0            0 0 0 0    0              0 0x00000003
     格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
     道具:
           5类型:
                   flags:不可 mutable 枚举
                   枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
                   值:0
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:2.
           25 GLOBAL_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 255
                   值:255
           26 PRE_MULT_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0
    36     0            0 0 0            0 0 0 0    0 0              0x00000003
     格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY
     道具:
           5类型:
                   flags:不可 mutable 枚举
                   枚举:overlay=0 Primary =1 Cursor =2
                   值:0
           23旋转:
                   flags:位掩码
                   值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20
                   值:1.
           24 zorder:
                   flags:范围
                   值:0 3.
                   值:3.
           25 GLOBAL_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 255
                   值:255
           26 PRE_MULT_ALPHA:
                   flags:范围
                   值:0 1
                   值:0

    帧缓冲器:
    ID     大小   间距

    root@dra7xx-EVM:~#[261.034249] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:尝试增大 MBOX_TX_queue_LEN
    [261.041250] OMAP-rproc 40800000.dsp:pm mbox_send_message failed:-105
    [261.047958] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:尝试增加 MBOX_TX_queue_LEN
    [261.055114] OMAP-rproc 5502000.IPU:PM mbox_send_message 失败:-105

    root@dra7xx-EVM:~#
    root@dra7xx-EVM:~ kmscube
    正在尝试加载模块 omapdrm...成功。
    未连接连接器!
    无法初始化 DRM
    root@dra7xx-EVM:~#
    root@dra7xx-EVM:~#
    root@dra7xx-EVM:~#

                                                    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种 DTB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    dra7-EVM-LCD-LG.DTB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨
    现在 Weston 已经开了吗? 还是您仍然看到问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确定这是 LG LCD 吗? 让我们首先确认一下。

    杨

    此外、请将 USB 鼠标连接到 EVM。 然后按如下方式启动 Weston:

    /etc/init.d/weston 启动


    此致、

    Anand