Other Parts Discussed in Thread: DRA752, TVP5158
主题中讨论的其他器件:DRA742、 PMP、 DRA752、 TVP5158
工具/软件:Linux
你(们)好
您能不能指导我使用 LCD 在 J6板上配置 wayland/Weston。 以下错误是我尝试启动 Weston 时遇到的错误。
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk # Weston
日期:2017-03-09 UTC
[02:26:31.827] Weston 1.9.0
http://wayland.freedesktop.org
故障报告发送至: bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
内部版本:1.8.93-2-gb05cdb8 configure.ac:正式版本的固件版本为1.9.0 (2015-09-21 18:11:26 -0700)
[02:26:31.827]操作系统:Linux、4.4.45-00014-g14ab8c1-脏、#29 SMP 抢先于2018年1月12日15:22:16 CST 星期五、armv7l
[02:26:31.828]使用配置文件'/etc/weston.ini'
[02:26:31.828]加载模块"/usr/lib/weston/drm-backend.so
[02:26:31.832]输出重新喷漆窗口的最大值为30ms。
[02:26:31.832]正在初始化 DRM 后端
[02:26:31.832]未能获得 VT 模式:器件的 ioctl 不合适
[02:26:31.832]致命:DRM 后端应使用 Weston-launch 二进制文件或作为根运行
[02:26:31.832]致命:创建合成器后端失败
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk # Weston-flower
无法连接到 Wayland 显示:没有此类文件或目录
无法创建显示:无此类文件或目录
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk cat /etc/weston.ini
[内核]
后端=DRM-backend.so
IDLET-TIME=0
重新喷漆-车窗=30
shell=IVI-shell.so
[IVI-shell]
IVI-MODUE=IVI-CONTROLLER
IVI-input-module=IVI-input-controller.so