This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA4VE] TDA4VE 上 DDR 的带宽

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1174552/tda4ve-the-bandwidth-of-ddr-on-tda4ve

尊敬的 TI:

    根据 TDA4VE 的规范、它支持两个 EMIF。 使用一个 EMIF 时、最大速度为4266MT/s、最大带宽为17Gb/s

   1。 如果我们使用两个 EMIF、这是否意味着总带宽为34GB/s?   

   2.如何测试?

非常感谢!

此致、