请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI:
根据 TDA4VE 的规范、它支持两个 EMIF。 使用一个 EMIF 时、最大速度为4266MT/s、最大带宽为17Gb/s
1。 如果我们使用两个 EMIF、这是否意味着总带宽为34GB/s?
2.如何测试?
非常感谢!
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
根据 TDA4VE 的规范、它支持两个 EMIF。 使用一个 EMIF 时、最大速度为4266MT/s、最大带宽为17Gb/s
1。 如果我们使用两个 EMIF、这是否意味着总带宽为34GB/s?
2.如何测试?
非常感谢!
此致、
您好、客户在虚拟机和 VE 上运行了以下开放源码测试程序、其中包含日志、这表明内存没有显著改善。 需要知道为什么会发生这种情况? 谢谢。
https://zsmith.co/bandwidth.php e2e.ti.com/.../J721S2_5F00_bandwidth.txte2e.ti.com/.../J721E_5F00_bandwidth.txt