This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660439/tms320dm8148-tms320dm8148-questions

器件型号:TMS320DM8148

你(们)好

1.我在 Mistral EVB 上看到 DM 信号通过22欧姆电阻端接。 规格要求。 我看不到这种要求。 我怀疑终端电阻器将延迟 DM 信号与其他信号。 使电阻器为0欧姆? BTW、我们通过了500MHz 的仿真。

2.我将 DSP 的 VREFSSTL_DDR0和 DDR3的 VREF 引脚连接到 TPS51206DSQ 的引脚6。 在 Mistral EVB 上、我看不到连接到活动电源的引脚。 它是不是 O.K?

3、我们使用 DDR3L (DSP 规范中未提及)、电压为1.5V。(对于此 DDR3L、为 MT41K256M16TW-107 IT 正常工作)  
您在这里看到问题了吗? (电气看起来像 O.K、可能是寄存器?)
4.我在 Mistral EVB 上看到引脚 DDR[0]_RST 是 PU、应该是 PD、为什么?
5.为什么在 EVB 0.75V_Vtt 和 DSP_1V5上通过4*0.1uF 电容进行连接?
6. DSP 的调试连接器被放置在单独的电路板上,2个电路板通过8英寸电缆连接,我们是否会遇到 JTAG、EMU 的问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DM814x 数据表的优先级高于 DM814x EVM 原理图。 发生冲突时、请遵循数据表。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请 建议使用 DDR3L。
    请 另外、请尝试回答我的其他问题、因为 Mistral EVB 是一份应用手册。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user508578027"]Pls。 建议使用 DDR3L。[/quot]

    是的、我认为 DDR3L 1.5V 可以正常工作。 请参阅 DM814x 数据表第6.2节"建议运行条件"。

    不支持 DDR3L 1.35V。

    [引用 user="user508578027"]Pls。 另请尝试回答我的其他问题、因为 Mistral EVB 是应用手册。

    有关 Mistral EVM (不适用于 DM814x 器件)的特定问题、请咨询 Mistral 支持团队。

    dm814x@mistralsolutions.com

    此致、
    帕维尔