This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:将 MPU 频率更改为较低的器件温度

Guru**** 2972500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658371/am4372-changing-mpu-frequency-to-lower-device-temperature

器件型号:AM4372

大家好、

我的客户希望降低 CPU 的温度。

但是、由于始终使用 ADC 等外设、因此无法使用睡眠模式。

因此、为了降低 CPU 温度、我们通常需要切换 CPU 的工作频率。

为了切换 CPU 频率、我将考虑参考 TRM p.279中的以下内容。

切换 CPU 频率时、请告知我是否有任何注意事项。

此致、

Sasaki