This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:如何执行两个 X2 SRIO?

Guru**** 2919230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659623/ccs-tms320c6670-how-to-do-two-x2-srio

器件型号:TMS320C6670

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我有一个定制板,使用6670.6670连接到两个 FPGA,6670 SRIO 通道0,lan1连接到 FPGA1,通道2,通道3连接到 FPGA 2。

SRIO ref_clk 为250MHz、串行速率为3.125Gbps。 I Wang 设置两个 X2模式。 我使用 SRIO_LoopbackDioIsrexampleproject 演示。

//将 MPY 设置为6.25x
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESConfigPLL (0x233);

//3.125G
/*配置 SRIO SERDES 接收配置。 *
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (0、0x00440495);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (1、0x00440495);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (2、0x00440495);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESRxConfig (3、0x00440495);

/*配置 SRIO SERDES 发送配置。 *
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (0、0x00180795);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESxConfig (1、0x00080795);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESTxConfig (2、0x00180795);
CSL_BootCfgSetSRIOSERDESxConfig (3、0x00080795); 
/*为端口配置路径模式。 *
对于(I = 0;I < 4;I++)
CSL_SRIO_SetPLMPortPathControlMode (hSrio、i、3); 

这将导致 DSP 可以将 SWRITE 数据包发送到 FPGA1、但无法从 FPGA1接收 SWRITE 数据包。

但是、DSP 可以从 FPGA2接收 SWRITE 数据包。

我不知道如何实施双 X2模式,请帮我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    X2的配置(PLL MPY、Tx/Rx 的速率刻度和路径模式)看起来正常。 FPGA1路径中的 SWRITE 故障应与 X2模式设置无关。 您可以尝试将速率降低到1.25G 或2.5G 以查看任何差异。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    感谢您的关注。

    FPGA1只能将数据包传输到 DSP,FPGA2只能从 DSP 接收数据包。

    我认为这不是速度问题。

    如何修改代码以实现与两个 FPGA 的通信?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是否修改 SRIO_LoopbackDioIsrexampleproject 以并行处理两个2X 端口数据或单独测试两个2X 端口?
    您是否已查看 SPN_ERR_STAT 寄存器以查看发送或接收失败时的链接(端口确定)是否至少为 up?

    此致、
    Garrett