This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:TDA3x 的断电序列

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/660236/tda3mv-power-down-sequence-for-tda3x

器件型号:TDA3MV

您好!

让我来谈谈 TDA3x 和 TPS65917的断电序列

我们可以在数据表中看到图5-2的 TDA3x 第3部分。

===================
如果 vddshv*用作3.3V 电压,则在 PORz 低电平有效后,它们可以在不超过100µs μ s 的时间内开始斜降,并且必须斜升
VDD_dspeve 之前关闭。 如果所有 vddshv_*为1.8V、则 VDD_dspeve 或 VDD 都不应在不超过100µs μ s 的时间内开始斜降
波尔兹低电平有效之后。
===================

但本应用手册的图8提到了 RESET_OUT 和 REGEN1 (GPIO_3)之间的时序似乎相同。

www.tij.co.jp/.../litabsmultiplefilelist.tsp

这些时序是差值。
它不是 probrem 吗??

我的客户正在规划该系统。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供客户应使用的 PMIC 的完整器件型号或 OTP 型号?

    此处注释了相同的注释:

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariya

    感谢您的回复!

    我的客户计划使用 O917A152TRGZRQ1。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS65917数据表可从以下位置下载:

    图5-3. 电源序列示例显示了两个信号 RESET_OUT 和 REGEN1之间的时间滞后。

    请参阅数据手册中的8.3.5电源映射部分、了解有关适用于 TDA3x 的已批准 PMIC 解决方案的更多信息。 此外、TDA3x 的数据手册将 TPS65917列为经过批准和验证的电源。

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariya

    谢谢! 我明白了。

    此致
    高贵须