This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EG:tda2ex SoC 上的 VISION SDK 2.9 ipu1引导错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/659576/linux-tda2eg-vision-sdk-2-9-ipu1-boot-error-on-tda2ex-soc

器件型号:TDA2EG

工具/软件:Linux

我现在将 TI TDA2EX SOC 用于 ADAS、并遇到问题。

在 SoC 上使用 VISION SDK 2.9。 A15运行 Linux、IPU 和 DSP 运行 SYS/BIOS。 使用 IPU1捕获摄像头数据。  

IPU1程序:dra7-ipu1-fw.xem4 作为固件加载。

系统开机时,uboot 和内核正常。然后加载固件,引导 ipu1。

当 ipu1引导时、出现错误、日志如下所示: (同一程序在 TDA2XX 上运行正常)。

 在我的调试中,错误出现在 ipu1: function :System_BspInit -> function : vps_init 的以下代码中

那么,是否有人可以帮助我,问题在哪里?如何解决这个问题? 谢谢!!!!

IPU1 错误日志:

[0][0.000]     17个资源条目、位于0x3000

[0][0.000]         11.557372 s: 系统:系统通用初始化正在进行!!!

[0][0.009]         11.565851 s: 系统:IPC 初始化正在进行!!!

[0][0.009]         11.566034 s: 系统:通知初始化完成!!!

[0][0.011]         11.567864 s: 系统:MSGQ 初始化完成!!!

[0][0.012]     在80主机上注册 rpmsg-ofilm:rpmsg-ofilm 服务

[0][0.012]         11.568321 s: 系统:IPC 初始化完成!!!

[0][0.018]         11.574117 s: 系统:系统通用初始化完成!!!

[0][0.018]         11.574330 s: 系统:系统正在启动!!!

[0][0.018]         11.574513 s: 系统:BSP 公共 Init 正在进行中!!!

[0][0.018]         11.574696 s: 系统:BSP 通用初始化完成!!!

[0][0.019]         11.574879 s: 系统:BSP 平台正在启动!!!

[0][0.019]         11.575093 s: 系统:BSP 平台初始化完成!!!

[0][0.019]         11.575276 s: 系统:FVID2正在进行中!!!

[0][0.019]         11.575520 s: 系统:FVID2 Init Done!!!

[0][0.019]         11.575672 s: 系统:VPS Init In Progress!!!

[0][0.020]         11.575886 s: 系统:启用 VPDMA 描述符存储器地址转换[0x80000000 -> 0x80000000]

[0][0.020]     ti.sysbios.family.arm.m3.Hwi:第1094行:ti.sysbios.family.arm.m3.Hwi:第1094行:e_hardFault:Forced

[0][0.020]     ti.sysbios.family.arm.m3/Hwi:第1171行:ti.sysbios.family.arm.m3/Hwi:第1171行:e_busFault:IMPRECISERR:延迟总线故障、确切地址未知、地址:e000ed38

[0][0.020]     在 PC = 0x9d847504的后台线程中发生异常。

[0]     [0.020]内核0:ThreadType_Task 中发生异常。

[0][0.020]     任务名称:{unknown-instance-name}、句柄:0x9e31ac9c。

[0][0.020]     任务堆栈基地址:0x9e26c020。

[0][0.020]     任务堆栈大小:0x8000。

[0][0.020]     R0 = 0x9e342c78 R8 = 0x9e342c80

[0][0.020]     R1 = 0x00000004 R9 = 0x9e342cd4

[0][0.020]     R2 = 0x000000fc R10 = 0x9e342d24

[0][0.020]     R3 = 0x00000190 R11 = 0x9e342c90

[0][0.020]     R4 = 0x00000000 R12 = 0x00000010

[0][0.020]     R5 = 0x00000000 SP (R13)= 0x9e273e48

[0][0.020]     R6 = 0x48995800 LR (R14)= 0x9d832CAB

[0][0.020]     R7 = 0x9e273e64 PC (R15)= 0x9d847504

[0][0.020]     PSR = 0x21000000

[0][0.020]     ICSR = 0x00438803

[0][0.020]     MMFSR = 0x00

[0][0.020]     BFSR = 0x04

[0][0.020]     UFSR = 0x0000

[0][0.020]     HFSR = 0x40000000

[0][0.020]     DFSR = 0x00000000

[0][0.020]     MMAR = 0xe000ed34

[0][0.020]     BFAR = 0xe000ed38

[0][0.020]     AFSR = 0x00000000

[0][0.020]     未处理异常:

[0][0.020]     ThreadType_Taskhandle:0x9e31ac9c 中发生异常。

[0][0.020]     堆栈基址:0x9e26c020。

[0][0.020]     R0 = 0x9e342c78 R8 = 0x9e342c80

[0][0.020]     R1 = 0x00000004 R9 = 0x9e342cd4

[0][0.020]     R2 = 0x000000fc R10 = 0x9e342d24

[0][0.020]     R3 = 0x00000190 R11 = 0x9e342c90

[0][0.020]     R4 = 0x00000000 R12 = 0x00000010

[0][0.020]     R5 = 0x00000000 SP (R13)= 0x9e273e48

[0][0.020]     R6 = 0x48995800 LR (R14)= 0x9d832CAB

[0][0.020]     R7 = 0x9e273e64 PC (R15)= 0x9d847504

[0][0.020]     PSR = 0x21000000

[0][0.020]     ICSR = 0x00438803

[0][0.020]     MMFSR = 0x00

[0][0.020]     BFSR = 0x04

[0][0.020]     UFSR = 0x0000

[0][0.020]     HFSR = 0x40000000

[0][0.020]     DFSR = 0x00000000

[0][0.020]     MMAR = 0xe000ed34

[0][0.020]     BFAR = 0xe000ed38

[0][0.020]     AFSR = 0x00000000

[0][0.020]     正在终止执行...正在终止执行...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否对 VSDK 2.9版本进行了任何更改? 从您的日志中、我可以注意到 IPU 崩溃。

    如果您处于项目的初始阶段、请使用最新的 VSDK 3.2、与 VSDK2.9相比、VSDK 3.2更可靠。
    最新版本位于 TI.com 上。
    请从 www.ti.com/.../processor-sdk-vision 下载相同内容

    此致、Shiju