This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TII:
是否有人可以指导我如何将.out 文件从 CCS 编程到 TMS320C6746外部 NAND 闪存并 从中引导、
我已经了解了采用 ELFFor COFF 文件并重新生成 AIS 映像的 AISgen for D800K008、是否有将此 AIS 映像刷写到 TMS320C6746外部 NAND 闪存中的任何实用程序
您好!
请参阅以下常见问题解答:
查看 "如何使用 ROM 引导加载程序引导应用程序?"下的资源
请注意、TI 已停止支持 C6746 DSP 上的软件开发 、如此处所述。
此致、
_________
尊敬的 Jianzhong:
感谢您的回答、
这是否意味着 TI 现在不鼓励使用 C6746处理器、我们应该继续使用其他处理器来实现这一点、如果是、TI 有任何替代 CT6746处理器的替代器件或性能匹配器件、请根据您的观点进行建议