This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:TMS320C6746 -将应用程序映像编程到 TMS320c6746、从 NAND 闪存引导

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1178329/tms320c6746-tms320c6746---programming-application-image-to-tms320c6746-booting-from-nand-flash

器件型号:TMS320C6746

尊敬的 TII:

是否有人可以指导我如何将.out 文件从 CCS 编程到 TMS320C6746外部 NAND 闪存并 从中引导、

我已经了解了采用 ELFFor COFF 文件并重新生成 AIS 映像的 AISgen for D800K008、是否有将此 AIS 映像刷写到 TMS320C6746外部 NAND 闪存中的任何实用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下常见问题解答:  

    查看 "如何使用 ROM 引导加载程序引导应用程序?"下的资源

    请注意、TI 已停止支持 C6746 DSP 上的软件开发 、如此处所述

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianzhong:

     感谢您的回答、  

    这是否意味着 TI 现在不鼓励使用 C6746处理器、我们应该继续使用其他处理器来实现这一点、如果是、TI 有任何替代 CT6746处理器的替代器件或性能匹配器件、请根据您的观点进行建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以继续  原样使用 C6746与现有 SDK 版本、但我们无法为软件开发提供技术支持。 或者、您可以    使用基于 FreeRTOS 的新 MCU+ SDK 评估较新的器件、例如 AM243x 或 AM64x 系列。

    如公告中所述、我们已将 C674x 的所有开发资源整合到以下常见问题解答中:  

    此外、您还可以从 TI E2E 支持 论坛进行搜索。 您的问题很可能已经被其他 TI 社区成员提出。