Thread 中讨论的其他器件: TVP5150
您好...!
你好。
我们正在测试 TMS320DM8168CCYGA2处理器以进行记录、该处理器应在72°C 的环境条件下工作
构造:
我们已经在数码摄像机(DVR)中基于 TMS320DM8168CCYGA2定制了三张卡。 我们将两个 TVP5150解码器连接到一个卡上的 TMS320DM8168CCYGA2以捕获2个复合视频、我们将使用2个 ADV7611、其他两个卡中的每个 TMS320DM8168CCYGA2用于捕获4个 DVI 视频。
我们的 DVR 使用28V 至5V 直流直流转换器和其他稳压器为 TMS320DM8168CCYGA2提供所需的电源。 我们将使用 SSD 接口连接到 SATA 进行记录。
每个卡都有2个温度传感器。 一个温度传感器位于芯片的外壳/盖子上、另一个传感器位于电路板上。 我们已经为 DVR 中包含的三个卡使用了定制的无源散热器。
关注:
我们保留了一个 DVR、用于记录室温为27°C 的所有视频通道 中心卡在2小时21分钟后停止录制视频。 此时、TMS320DM8168CCYGA2的外壳温度为56°C 在达到此温度时、帧速率已从50FPS 大幅降低至2 FPS。 在外壳温度上升至60°C 后、应用崩溃 我们多次观察到相同的行为。
根据技术数据表、结至外壳之间的热阻为0.21°C/W、结温应达到58.6°C 而工作结温为最大值 温度为105°C。
我们无法确定此故障的原因。 我们无法识别的是热问题还是任何其他问题。 请指导我们解决此问题。
等待您的善意回应。
附注:所附为 TMS320DM8168CCYGA2的2小时21分钟外壳温度范围内的温度图。