This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:处理器 TMS320DM8168的外壳温升

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1178466/tms320dm8168-rise-in-casing-temperature-of-the-processor-tms320dm8168

器件型号:TMS320DM8168
Thread 中讨论的其他器件: TVP5150

您好...!

你好。

我们正在测试 TMS320DM8168CCYGA2处理器以进行记录、该处理器应在72°C 的环境条件下工作

构造:

我们已经在数码摄像机(DVR)中基于 TMS320DM8168CCYGA2定制了三张卡。 我们将两个 TVP5150解码器连接到一个卡上的 TMS320DM8168CCYGA2以捕获2个复合视频、我们将使用2个 ADV7611、其他两个卡中的每个 TMS320DM8168CCYGA2用于捕获4个 DVI 视频。

我们的 DVR 使用28V 至5V 直流直流转换器和其他稳压器为 TMS320DM8168CCYGA2提供所需的电源。 我们将使用 SSD 接口连接到 SATA 进行记录。

每个卡都有2个温度传感器。 一个温度传感器位于芯片的外壳/盖子上、另一个传感器位于电路板上。 我们已经为 DVR 中包含的三个卡使用了定制的无源散热器。

关注:

我们保留了一个 DVR、用于记录室温为27°C 的所有视频通道 中心卡在2小时21分钟后停止录制视频。 此时、TMS320DM8168CCYGA2的外壳温度为56°C 在达到此温度时、帧速率已从50FPS 大幅降低至2 FPS。 在外壳温度上升至60°C 后、应用崩溃 我们多次观察到相同的行为。

根据技术数据表、结至外壳之间的热阻为0.21°C/W、结温应达到58.6°C 而工作结温为最大值 温度为105°C。

我们无法确定此故障的原因。 我们无法识别的是热问题还是任何其他问题。 请指导我们解决此问题。

等待您的善意回应。

附注:所附为 TMS320DM8168CCYGA2的2小时21分钟外壳温度范围内的温度图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉、 TMS320DM8168CCYGA2 和 TVP5150 器件不再由 TI 直接提供设计支持。 这是在您拥有的所有中心卡上发生的、还是只发生在一张中心卡上?   如果您有另一张中心卡、您可以重复相同的故障吗? 是否可以执行 ABA 交换测试-将已知良好的 TMS320DM8168CCYGA2 芯片交换到您的中心卡? 您能重复该问题吗? 很抱歉、由于 e2e 不再支持该器件、我们对此器件的了解有限、因此缺少指导。