This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:温度规格

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657675/am3352-temperature-specifications

器件型号:AM3352

通过查看 AM335x 数据表表3-11、可以了解在温度规格范围内使用 AM3352时的寿命概述。 这是一个寿命表、但您是否还具有一些绝对最大温度要求以避免损坏 AM3352?

 

如果我们进行了 AM3352裸片温度测量、我们也可以使用该测量值。 但软件似乎没有可用的软件,这是正确的吗?

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道您引用的是什么数据表版本。 在最新的 AM335x 数据表修订版 J 中、温度规格如表5-1所示。 这些是器件的工作温度范围。 第5.1节给出了存储温度范围(另请参见注11)。

    没有可从软件访问的芯片温度测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看数据表时、可使用下表:

    问题是:

    如果温度超过这些温度、我猜寿命会下降、这是正确的吗?

    当温度超过上表中给出的温度时、我们是否有关于寿命缩短的任何信息?

    我们的模拟团队提供如下图表:

    我们是否有与 AM3352相同的信息?

    是否存在不损坏 AM3352的最高温度?  

    BR

    Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是器件的最高允许温度。 不得超过最高结温、否则器件可能会受到永久损坏。