This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:dm388

Guru**** 2953860 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388, DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655892/tmdscsk388-dm388

器件型号:TMDSCSK388
主题中讨论的其他器件: DM388

TMDSCSK388在 TI store 购买、订单号 1682548。

1 μ   s、。指南、在 TeraTerm 中设置 TMDSCSK388。设置串行端口选项后、不会发生启动、其显示" CCCCCCCC "继续在 Teraterm 窗口中。No boot up 和 No signal from HDMI port

2、IPNC RDK 3.9.1包中的预构建二进制文件在新的 micro-SD 上刷新,重新创建 SD 卡,但也无法解决问题。


3、使用 Rles.make 文件 sysclean & sysall 中设置的 DM388选项重建软件以生成、重新创建 SD 卡、也无法解决问题。

我 请 您  支持 我  解决 上述 问题,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新创建 SD 卡的步骤如下:
    1:通过以下命令直接使用 IPNC RDK 3.9.1上的文件:
    sudo/mksd-ti81xx.sh/dev/sdb/home/zhangchun/ti/ipnc_RDK-3.9.1/Source/IPnc_RDK/binaries/DM388/SD/MLO/home/zdc/iphun/ti_RDK-3.9.1/source/ipnc_RDK/indies/d388/nc/sd/dc/sd/zh-inaries/dc/sd/dlp/dlp/d383.9/d/d/d/d/ind/ind/d/dc/d38k/indi_sd/ind/d/d/indi/d3.9/d/i_sd/ind/d/i/d/d3.9/d/i_sd/ind/i/d/d/d/d/d/ind/i_sd/i/d/d/d38k/ind/ind/ind/i/d/d/d/d/d/d/d/d/dimg/dimg/d38k/ind/dimg/d/d/ filesystem_DM388_FULL_FEATURE.tar.gz

    终端的信息如下:
    zhangchun@zhangchun-LIFEBOOK-LH532:~/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Utils/sd-script sudo ./mksd-ti81xx.sh /dev/sdb /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/MLO /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/u-boot.img /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/dm38x-csk.dtb /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/uImage /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/filesystem_DM388_FULL_FEATURE.tar.gz
    zhangchun 的[sudo]密码:
    /dev/sdb 上的所有数据现在都将被销毁! 继续? [是/否]
    Y
    [分区/dev/sdb...]
    卸载设备'/dev/sdb1
    卸载设备'/dev/sdb2
    中的1024+0记录
    1024+0记录输出
    复制了1048576字节(1.0MB)、0.49658s、2.1MB/s
    磁盘/dev/sdb 不包含有效的分区表
    磁盘大小- 15640559616字节
    气缸- 1901
    正在检查没有人正在使用此磁盘...
    好的

    磁盘/dev/sdb:1901个气缸、255个气缸盖、63个扇区/履带

    sfdisk:错误:扇区0没有 msdos 签名
    /dev/sdb:无法识别的分区表类型
    旧情况:
    未找到分区
    新情况:
    单位= 8225280字节的圆柱体、1024字节的块、从0开始计数

    器件引导启动 End #cyls #blocks ID 系统
    /dev/sdb1 * 0+ 8. 9 - 72261 c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/sdb2 10 1900 1891 15189457+ 83 Linux
    /dev/sdb3 0 - 0 0 0 0为空
    /dev/sdb4 0 - 0 0 0 0为空
    已成功写入新分区表

    正在重新读取分区表...

    如果您创建或更改了 DOS 分区/dev/foo7,请说,然后使用 dd(1)
    若要将前512个字节置零、请执行以下操作:DD if =/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1
    (请参阅 fdisk (8)。)
    [生成文件系统...]
    [正在复制文件...]
    [完成]


    2:修改 Rules.make (dm388),makeclean、makesysall 重新编译 IPNC RDK 3.9.1
    sudo ./mksd-ti81xx.sh /dev/sdb /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/tftp/DM388/sd/MLO /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/tftp/DM388/sd/u-boot.img /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/tftp/DM388/sd/dm38x-csk.dtb /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/tftp/DM388/sd/uImage /home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ipnc_rdk/binaries/DM388/sd/filesystem_DM388_FULL_FEATURE.tar.gz/home/zhangchun/ti/ipnc_rdk-3.9.1/Source/ti_tools/ipnc_psp_arago/kernel/ti_config_fragments/defconfig_builder.sh -w。

    重新创建 SD 卡也不起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有用于 nand boot 和 SD 卡 boot 的开关、希望您已切换用于 SD 卡引导的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交换机设置为 SD 卡引导。 我怀疑 DDR 有问题。 如何确定 DDR 是否正常工作?
    谢谢、此致、
    昂裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们于2017年12月16日在 ti-store 购买了 TMDSCSK388-CSKCC-BNDL。 订单号:1682548。 无法始终工作。

    联系了 TI 中国、他们说 e2e 的工程师需要决定问题是什么?

    希望 e2e 的工程师尽快回复。

    谢谢、此致、

    昂裕