This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关 SDE 精度的深度估算信息

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1175568/tda4vm-information-about-sde-precision-on-depth-estimation

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 团队:

我们希望使用 TDA4VM 中的 SDE 模块在 ADAS 中进行深度估算。 我们查阅了许多有关 TI SDE 模块的 TDA4VM 文档、但仍然找不到有关 SDE 估算功能的详细信息。

请告诉我有关 TDA4 SDE 模块的深度估算功能。 比如1到100m、1cm 到10cm 的估算精度、就像这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关 SDK 模块性能的详细信息。请查看 TRM SDE 一章(https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/spruil1)

    此外,SDK 还提供了演示,您可以参考链接(https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_04_00_06/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/group_apps_basic_demos_app_stereo.html) 来测试演示。 谢谢。  

    此致、

    张弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但对于第一个链接、它是 PDF 文档、我们已经查看了它。 有关 DMPAC SDE 性能的描述很少。

    第二个链接是针对 SDE 演示、 我们已经运行了演示。 但我们仍然找不到 SDE 模块的详细深度估算性能。

    你们能提供一些更详细的信息吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renf、  

    我们将检查是否有任何详细信息可以与您共享。  

    如果您可以运行此演示,我建议您可以运行此演示进行测试。  

    运行此演示后、请检查是否有任何与您的要求不匹配的内容。  

    此致、  

    张弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将测试 SDE 深度估算性能。 但是、我们无法获得 SDE 的精确结果、因为我们不知道 SDE 模块的详细实现。 我们不知道如何调整 SDE 参数以获得更好的性能。

    那么、TI 员工能否提供一些有关 TDA4 SDE 模块的详细深度估算性能报告?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renf、  

    SDE 的最大视差搜索范围为191 (0 ~ 191)。 其实际检测范围将取决于焦距和基线距离。

    对于 Kitti 2012和 Kitti 2015数据集、SDE 的3像素误差约为7.3%~ 7.8%。

    此致、

    多克永