This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:EtherCAT 的转发延迟

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/658586/66ak2g12-forwarding-delays-for-ethercat

器件型号:66AK2G12

您好!

让我谈谈适用于 EtherCAT 的 K2G。

请告诉我有关为 EtherCAT 转发 K2G 延迟的信息。
ET1100的数据表中介绍了这些参数。

我的客户需要相同的 K2G 矩阵。
你有这件事吗? 我查找 wiki 网站。
但我看不到这一点。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到这个 ET1100数据表。



    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyasu、

    K2G 上的 EtherCAT 不支持 EBUS 端口。 我将尝试在 MII 端口上获取一些基准...

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    感谢您的支持!!
    我的客户想知道 MII 的基准。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyasu:

    我们应将 MII 转发延迟(360ns)添加到 EtherCAT 数据表中。

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett

    非常感谢!
    我明白了。

    此致
    高贵须