This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:瞬态的输入电压范围

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176140/tms320c6747-input-voltage-ranges-for-transient

器件型号:TMS320C6747

您好的支持团队、

我的客户对 C6747瞬态期间输入电压最小值的绝对额定值有疑问。
下面显示的数据表列出了 MAX 侧的绝对额定值、而不是 MIN 值。

请告知我最小值吗?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    感谢您的查询。

    让我在内部检查并更新您的信息。

    此致、

    Lavanya M R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    一些较新的器件按如下方式指定了瞬态。 您可能现在可以使用相同的值、除非我进行一些更新。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am4372.pdf

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    您能否帮助我了解瞬 态的最小值意味着什么?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    请参阅以下主题。 您可能希望这些值类似。

    (+)关于 OMAP-L138和 C6748过冲和下冲值-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢你的答复。

    最小瞬态值是指 C6747数据表中的一节、其中说明了以下情况:
    如上一篇文章中插入的表格所示。

    您回复的站点上的信息用于输出电压范围:VO I/O、3.3V (瞬态过冲/下冲)
    但此查询适用于输入电压范围:VO I/O、3.3V (瞬态)。

    是否正确理解上述输出电压范围:VO I/O、3.3V (瞬态过冲/下冲)
    和输入电压范围:VO I/O、3.3V (瞬态)的计算方式是相同的?
    如果是、这是否意味着输入电压范围的最小值:VO I/O、3.3V (瞬态)为-0.66V?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    感谢您的参与。

    [引用 userid="36258" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176140/tms320c6747-input-voltage-ranges-for-transient/4430652 #4430652"]了解上述输出电压范围是否正确:VO I/O、3.3V (瞬态过冲/下冲)
    和输入电压范围:VO I/O、3.3V (瞬态)的计算方式是相同的?
    如果是、这是否意味着输入电压范围的最小值:VO I/O、3.3V (瞬态)为-0.66V?

    您的理解似乎正确。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sreenivasa、

    感谢您的快速回复!

    我将与我的客户分享。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    已记下并感谢您。

    此致、

    Sreenivasa