This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:具有 TMDSIDK437X 的以太网 PHY

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, TMDSIDK437X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170150/am4378-ethernet-phy-with-tmdsidk437x

器件型号:AM4378
主题中讨论的其他器件: TMDSIDK437X

各位专家、您好!

我们的客户希望使用 TI AM4378微处理器、并将1千兆位以太网与其连接。 他已经通过了用于同一处理器的 TMDSIDK437X 评估板来了解千兆位以太网是如何实现的。 TI 在原理图中使用了 KSZ9031RN 以太网 PHY。 但是、AM4378处理器将位于一个 PCB 上、而他们有一个用于以太网的单独板(子板)、他希望选择一个连接器、该连接器将以太网 PHY 与微处理器连接到另一个板上。 我们是否需要14引脚连接器、 因为 RGMII 接口需要14引脚。 他还对连接器的额定功率感到困惑、即14个 RGMII 引脚上每个引脚上的电流大小。 因此、最终、他希望选择一个相关的连接器。 如果您能在这里为我们提供帮助、我们将不胜感激。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald

    感谢您的查询。

    这些是数据和时钟信号。

    请参阅以下示例。 这适用于4个通道、 但您可以采用类似 的方法。

    https://www.ti.com/lit/zip/sprr382

    如果您可以确保发送和接收信号由接地分隔、则会提供串联端接、并遵循 PHY 数据表中建议的布线准则。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald

    我没有听到您的声音、我没有关闭这个话题。

    此致、

    Sreenivasa