主题中讨论的其他器件: TMDSIDK437X
各位专家、您好!
我们的客户希望使用 TI AM4378微处理器、并将1千兆位以太网与其连接。 他已经通过了用于同一处理器的 TMDSIDK437X 评估板来了解千兆位以太网是如何实现的。 TI 在原理图中使用了 KSZ9031RN 以太网 PHY。 但是、AM4378处理器将位于一个 PCB 上、而他们有一个用于以太网的单独板(子板)、他希望选择一个连接器、该连接器将以太网 PHY 与微处理器连接到另一个板上。 我们是否需要14引脚连接器、 因为 RGMII 接口需要14引脚。 他还对连接器的额定功率感到困惑、即14个 RGMII 引脚上每个引脚上的电流大小。 因此、最终、他希望选择一个相关的连接器。 如果您能在这里为我们提供帮助、我们将不胜感激。 谢谢你。
此致、
Gerald