This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:LPDDR2合规性测试失败

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664994/am4376-lpddr2-compliance-test-fails

器件型号:AM4376

您好!

我们的客户似乎未能通过 LPDDR2的合规性测试。
TDH 的项目:DM0信号的输入保持时间(基于差分- Vref)失败。

DM 信号几乎与 DQS 信号的上升同时上升。
似乎只有在 DQS 信号第一次上升时、它才不能满足 DM 信号保持时间。

如果出现这种症状、可以通过更改 EMIF 寄存器设置值来解决吗?
如果可能、请告诉我该寄存器。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知解除武装、复员和重返社会专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San

    您能否共享详细报告? 假设您已运行 AM437x EMIF 工具以获取正确的寄存器设置。 如果尚未完成此操作、您能否配置 EMIF 工具以匹配您的电路板实现并重新验证。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva-San、

    感谢您的快速回复。

    我们的客户正在使用以下 LPDDR2。

    ISSI:IS43LD32320C-25BLI
    DDR 时钟:133MHz

    www.issi.com/.../43-46LD16640C-32320C.pdf

    使用 AM43xx EMIF 工具确定设置值。
    既然我附加了它、您会检查它是否错误吗?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/SPRAC70_5F00_AM437x_5F00_EMIF_5F00_Configuration_5F00_Tool_5F00_V20_5F00_custom.xlsx

    由于实际设置不能按原样处理附加文件、我们的客户似乎已按如下方式进行更改。

    EMIF4D_SDRAM_CONFIG (0x4C000008):0x80801A31→0x80801231
    CTRL_EMIF_SDRAM_CONFIG_EXT (0x44E11460):0x00000101→0x00000001

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva-San、

    感谢您的支持。
    是否有任何更新信息?

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San
    Siva 将于本周推出、因此我们很可能下周再次与您讨论。
    很抱歉耽误你的时间。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢你的答复。
    由于我们的客户迫切需要这些答案、我希望 Siva-San 能够尽快返回办公室并为其提供支持。

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San
    是的、让我提醒 Siva 提供有关此主题的一些指导。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San

    对延迟回复表示歉意。 您能否提供 JEDEC 合规性测试报告的副本?

    我在您附加到 E2E 帖子的 EMIF 工具中看到一些错误。 我在这里列出了所有错误:
    Step1系统详细信息:
    -第1A 节详细信息2;您指定为133MHz。 您是否以这个较低的速度运行 LPDDR2? 最大 支持的速度为266 MHz。 正如一个侧注、如果这确实是您所需要的、也许您可以使用16位数据总线并以最大值运行 速度
    -第1B 节、详细信息6;速度槽的选择显示为800。 应将其设置为533 MT/s
    - Step2-DDR 时序;CAS 延迟应设置为4而不是6

    您能否在266MHz 下运行相同的测试并查看其是否通过合规性检查? 我将进一步检查此内容、看看我是否有其他建议可供您参考。

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San

    我注意到您在上一篇文章中提到过

    >>>
    由于实际设置不能按原样处理附加文件、我们的客户似乎已按如下方式进行更改。

    EMIF4D_SDRAM_CONFIG (0x4C000008):0x80801A31→0x80801231
    CTRL_EMIF_SDRAM_CONFIG_EXT (0x44E11460):0x00000101→0x00000001
    >>>

    这些设置是否更改了结果? JEDEC 合规性测试是使用工具中的寄存器完成的还是修改后的值?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva-San、

    感谢你的答复。
    是的、我们的客户已使用更改的值确认 JEDEC 合规性测试。
    作为变革、是否存在问题?
    通过这种更改、他们说可以正常访问存储器。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San

    更改 EMIF4D_SDRAM_CONFIG (0x4C000008):0x80801A31→0x80801231基本上会将 CL 值从6更改为4。 这是要使用的正确设置、正如我在前面的帖子中所指出的。 工具设置不正确。

    更改 CTRL_EMIF_SDRAM_CONFIG_EXT (0x44E11460):0x00000101→0x00000001会禁用 I/O 单元的动态关闭。 我不认为该设置会改变结果。

    您能帮您共享 DDR 的 PLL 设置吗?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva-San、

    感谢您的快速回复。
    是否可以通过以下链接获取客户的 PLL 设置?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/SPRAC70_5F00_AM437x_5F00_EMIF_5F00_Configuration_5F00_Tool_5F00_V20_5F00_custom.xlsx

    如果您确认存在问题、我们将不胜感激。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San

    我们无法从 EMIF 工具输出获取 PLL 配置。 您能否共享 GEL 文件或用于 DPLL DDR 设置的任何其他代码?

    此致、Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva-San、

    感谢您的快速回复。
    我们的客户使用 u-boot。
    我获得了他们的代码、但由于他们的私有代码、我无法随附 e2e。
    如何将其发送给您?

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuda-San

    我们将离线联系您。 如果需要、让我们继续关注此 E2E 帖子。

    此致、Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuda-San

    我在此关闭此主题、因为我们正在离线跟踪无法在论坛上共享的客户特定信息。

    此致、Siva