This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:out2rprc.exe 挑战

Guru**** 1456790 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176555/omap-l138-out2rprc-exe-challenges

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

out2rprc.exe 对.NET 3.5的依赖会产生问题。

我们已在 OMAP-L138的 C674x 内核项目的编译后处理步骤中整合了 out2rprc.exe。

我们使用 out2rprc.exe 获取.out 文件并创建.bin 文件。

我们在文件中附加一个 CRC32校验值、并将其加载到 NAND 闪存中。

我们的 OMAP-L138 ARM 内核用户引导加载程序基于 OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01中的 LCDK 引导加载程序项目

我们的 userbootloader 会将存储在*。bin 文件中的存储器段加载到 NAND 闪存中。

大家多年来一直都在努力工作。

最近、如果我们在新工作站上设置 Code Composer Studio、out2rprc.exe 将无法运行、直到我们安装.NET 3.5

我最近了解到,由于无法安装.NET 3.5,人们在 Windows 编译服务器上使用 out2rprc.exe 时遇到问题。

是否有前进的选项?

OMAP-L138的 C674x 内核替代 out2rprc.exe?

一种重建 out2rprc.exe 以便它可以在 Windows Build Server 上运行的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    抱歉、TI 已停止支持  OMAPL138 StarterWare。 请参阅 本公告 、在此处查找综合资源。

    此致、

    _________