Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138
out2rprc.exe 对.NET 3.5的依赖会产生问题。
我们已在 OMAP-L138的 C674x 内核项目的编译后处理步骤中整合了 out2rprc.exe。
我们使用 out2rprc.exe 获取.out 文件并创建.bin 文件。
我们在文件中附加一个 CRC32校验值、并将其加载到 NAND 闪存中。
我们的 OMAP-L138 ARM 内核用户引导加载程序基于 OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01中的 LCDK 引导加载程序项目
我们的 userbootloader 会将存储在*。bin 文件中的存储器段加载到 NAND 闪存中。
大家多年来一直都在努力工作。
最近、如果我们在新工作站上设置 Code Composer Studio、out2rprc.exe 将无法运行、直到我们安装.NET 3.5
我最近了解到,由于无法安装.NET 3.5,人们在 Windows 编译服务器上使用 out2rprc.exe 时遇到问题。
是否有前进的选项?
OMAP-L138的 C674x 内核替代 out2rprc.exe?
一种重建 out2rprc.exe 以便它可以在 Windows Build Server 上运行的方法?