This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:加电问题

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666599/am3505-power-up-issue

器件型号:AM3505

尊敬的 E2E 支持:

我的客户在 为 AM3505供电的 TPS65023上遇到一些启动问题。

下面是他的描述:

在范围5上:

-         黄色迹线=>+5V_Alim (PMIC 的主电源)

-         红色迹线=>+1.8V (DDR 和 CPU 的一部分电源)

-         绿色走线=>+3.3V (主3.3V 电源)

-         蓝色轨迹=> VDDSHV_EN (+3.3V PMIC 输出的使能命令)

Scope5.

 

我不明白+1.8V 上发生了什么。

启动正常、1.8V 持续2ms、并持续上升至2.7V。 斜率看起来与+5V_Alim 和+3.3V_Alim 相同。

 

您是否知道这个问题以及如何解决这个问题?

 

我们有一些产品,+1.8V 始终保持在2.7V 电源电压,而主板为 KO (不可能启动应用…)

当我们取回 CPU 时、启动后、电源1.8V 正常。 它直到2.7V 才上升。

 

第一个备注:当我在 VDDSHV_EN (或 C70)上放置一个100nF 电容器时,电源启动正常(请参阅示波器4)。 但我们必须小心、因为+1.2V (对于内核电源)和1.8V_USB/3.3V_USB LDO 将在3.3V (它是 PB 吗?)之前启动

Scope4:

第二个注 释:3.3V–2.7V = 0.6V 它似乎是一个电压钳位二极管! CPU 的+1.8V 域(VDDS/VDDS_SRAM/VDDS_DPLL/VDDSOSC)和+3.3V 域(VDDSHV)之间的电子接口是什么?

其他示波器、如果它有助于了解电源序列:

示波器_8

黄色:+5V_Alim

绿色:+3.3V

粉色:+1.8V

蓝色:+1.2V

和 SCOLE_9:

黄色:+5V_Alim

绿色:+3.3V_USB

粉色:+1.8V

蓝色:+1.8V_USB

如果需要、我可以通过私人消息共享原理图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。 从我看到的原理图/布局中、您似乎有一些错误、这会导致3.3V 电源轨到1.8V 电源轨的内部泄漏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们似乎未能解决此问题。 自您上次发布此信息以来、您的一方是否有任何进展或解决方案?

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    是的、我们可以关闭此主题。

    它是由电路板上的超级电容器的硬件问题引起的。

    此致、