器件型号:EVMK2H
您好!
我正在尝试使用 DSP 内核对 EVMK2H 板进行一些初始测试。 使用 CCS 7.4.0、我能够从头开始创建和运行工程或编译 PDK 工程、但遇到了2个问题:
1) 1)当我在第一个 DSP (DSP0)上加载代码时、它不起作用、这意味着它将在按下运行按钮之前进入运行模式、或者在按下运行按钮之后、它不能被暂停。 此外、它不会运行它应该执行的代码、例如单个 printf。 将相同的代码加载到其他7个内核即可。 对于平台测试项目等 PDK 代码也是如此。
2) 2)调试 LED 不工作。 我在 PDK 示例或 platform_test 项目中尝试了两个 GPIO 项目。 在 platform_test 项目中、它显示测试成功、UART 测试完全正常、这意味着电路板实际上正在运行、并显示了我通过串行端口发送的内容、因此它不会错成功。 但是、当它显示正在切换 LED 时、没有任何变化。 由于 LED 不工作、我假设所有 LED 都不会损坏。
谢谢、
Moein