This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2H:调试 LED 在示例项目中不起作用。 此外、DSP0不运行代码、而其他内核运行!

Guru**** 3008280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664023/evmk2h-debugging-leds-not-working-for-example-projects-also-dsp0-not-running-the-code-while-other-cores-do

器件型号:EVMK2H

您好!

我正在尝试使用 DSP 内核对 EVMK2H 板进行一些初始测试。 使用 CCS 7.4.0、我能够从头开始创建和运行工程或编译 PDK 工程、但遇到了2个问题:

1) 1)当我在第一个 DSP (DSP0)上加载代码时、它不起作用、这意味着它将在按下运行按钮之前进入运行模式、或者在按下运行按钮之后、它不能被暂停。 此外、它不会运行它应该执行的代码、例如单个 printf。 将相同的代码加载到其他7个内核即可。 对于平台测试项目等 PDK 代码也是如此。  

2) 2)调试 LED 不工作。 我在 PDK 示例或 platform_test 项目中尝试了两个 GPIO 项目。 在 platform_test 项目中、它显示测试成功、UART 测试完全正常、这意味着电路板实际上正在运行、并显示了我通过串行端口发送的内容、因此它不会错成功。 但是、当它显示正在切换 LED 时、没有任何变化。 由于 LED 不工作、我假设所有 LED 都不会损坏。

谢谢、

Moein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsvetolin、我没有收到任何回复、请您再次通知团队。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑,您目前的设置有一些问题。 您需要将引导开关设置为"无引导"模式、然后连接设备。 您可以确认吗? 连接到器件时、需要在 ARM core0和 DSP0上填充 GEL 文件、您能否进行检查和确认。

    您能否在 E2E 中提供 GPIO 和 platform_test 二进制文件、以便我们可以测试它们是否正确生成。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rahul 的回应。

    这些开关处于不引导模式、但您要讨论哪些 GEL 文件? 我认为设置目标配置会处理此类初始化。

    请查找两个二进制文件的附件。

    Moein

    e2e.ti.com/.../2318.binaries.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    您是否能够检查二进制文件? 您还会向我指出这些 GEL 文件吗?

    谢谢、
    Moein
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meoin、

    我已经为 GPIO LLD 示例运行了 LED 闪烁二进制文件、当运行 GEL 文件时、它们正在处理 K2H EVM。

    对于 K2H 目标配置、配置时钟和 DDR 的 GEL 文件不会自动填充。 您需要在调试视图中转到 tools->GEL 文件,然后从以下位置填充 GEL 文件:

    C:\ti\ccsv7\ccs_base\emulation\boards\xtcievmk2x\gel

    注意:DSP 和 ARM 具有单独的 GEL 文件。 填充 GEL 文件后、基于 LED 闪烁平台初始化的代码应按预期运行。 如果您仍遇到问题、请告知我们、我将提供我的二进制文件。

    此致、
    Rahul