This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:视觉 SDK 3.1:如何使用 RVP 的相同硬件接口轻松地将传感器从 OV10640更改为 OV10635

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657720/tda3xevm-vision-sdk-3-1-how-can-i-easily-change-the-sensor-from-ov10640-to-ov10635-using-the-same-hardware-interface-of-the-rvp

器件型号:TDA3XEVM

您好!

如何在演示软件中轻松更改传感器类型? 我使用的是 RVP、它将 OV10640用作视频传感器。 对于我们自己的开发、我们必须使用具有完全相同接口连接(MIPI CSI-2)的 OV10635和通过 CSI2的 I2C 来控制传感器。

我看到、FVID2支持所需的 OV10635传感器、我还看到该传感器仍在非 ISS 用例中使用、但我不确定在给定的 ISS 用例中如何告知使用该传感器的 VSDK 系统。  

对于 OV10640传感器、我还看到有一种模式、其中包含字母"IMI"、这似乎与 I2C 接口有关。 对于愚蠢的传感器、我需要的模式是否需要通过通过 MIPI CSI2发送的 I2C 命令进行设置? 我对我需要什么有点困惑。  

非常感谢您的帮助!

此致、

Guenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guenter、

    原始 Bayer 传感器支持 ISS 用例。 其中之一是 OV10640。
    OV10635是 YUV 传感器、不支持 ISS 用例。 您可以使用 OV10635传感器的其他非 ISS 用例。
    IMI 是包含 OV10640传感器和 UB913串行器的模块。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的快速回复。 我想、我可以将 ISS 用于连接到 TDA3x LVDS 接口的所有传感器、而这不仅仅是用于原始拜耳传感器。 据我了解、其他用例、尤其是用于 OV10635的用例仅用于 parallel VIP 接口。

    这是完全错误吗???

    但现在我有一个 OV10635、它使用 UB914串行器并连接到 RVP 的串行 CSI-2端口。 这意味着我必须以 OV10640获取其设置的相同方式发送传感器控制、并以这种方式获取视频数据。

    出于我的理解、我必须告诉系统它必须使用 TDA3x 的 CSI-2端口、而不是并行 VIP。 因此、我将尝试找到一种方法来告诉这个系统。

    但是、您的答案在这方面非常有用、我现在知道、如果没有任何进一步的软件自适应、我就无法将任何给定的 ISS 用例用于我们的传感器、而其余用例也无法与我们的摄像头配合使用。

    我必须考虑如何以符合 VSDK 的方式处理此问题。

    此致、
    Guenter