您好!
如何在演示软件中轻松更改传感器类型? 我使用的是 RVP、它将 OV10640用作视频传感器。 对于我们自己的开发、我们必须使用具有完全相同接口连接(MIPI CSI-2)的 OV10635和通过 CSI2的 I2C 来控制传感器。
我看到、FVID2支持所需的 OV10635传感器、我还看到该传感器仍在非 ISS 用例中使用、但我不确定在给定的 ISS 用例中如何告知使用该传感器的 VSDK 系统。
对于 OV10640传感器、我还看到有一种模式、其中包含字母"IMI"、这似乎与 I2C 接口有关。 对于愚蠢的传感器、我需要的模式是否需要通过通过 MIPI CSI2发送的 I2C 命令进行设置? 我对我需要什么有点困惑。
非常感谢您的帮助!
此致、
Guenter