This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AMIC110:在运行时检查应用程序变量

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/657300/rtos-amic110-checking-application-variable-at-runtime

器件型号:AMIC110

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我的客户使用 AMIC110实现 EtherCAT 从站功能。 整个解决方案是用于 EtherCAT +伺服的 AMIC110 + C2000。  

设计即将完成。 但现在他们面临一个问题、即对于 AMIC110、如何在运行时检查应用程序中的一些变量。  

对于 C2000器件、它可以检查运行时间中的变量、并可以设置刷新时间间隔。

但是、对于 AMIC110、似乎我们必须暂停应用、然后可以检查变量值。 换句话说、我们没有找到在运行时检查变量的方法。 这将导致在尝试调试整个系统时出现很多问题。 请查看以下应用场景:

当 EtherCAT 数据由 AMIC110接收或传输时、它将通过 SPI 接口将数据传输到 C2000。 然后、C2000将通过从 SPI 接收数据来调整其配置。 C2000能够在运行时检查参数以确保其数据正确、但是、在运行时无法在此过程中检查 AMIC110数据。 如果为了检查数据而暂停 AMIC110、则 EtherCAT 和 SPI 数据将会在 C2000始终运行时丢失并导致错误。  

现在的问题是如何在运行时检查变量和值。 有人能帮您提出一些意见吗? 谢谢!

C2000可以在运行时成功进行变量检查、结果如下所示:

AMIC110在运行时无法成功进行变量检查、结果如下所示: