This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:关于 DQS/CLK 偏差故障问题

Guru**** 2952380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655082/66ak2e05-about-dqs-clk-skew-failed-issue

器件型号:66AK2E05

你(们)好,先生

在 SO-DIMM 连接器上探测 DQS/CLK 偏差失败、如下图所示、供您参考。

在“KeyStone DDR3长度规则模板”和 EVM 板中没有 DQS/CLK 的长度匹配规则。  

K2E 中的任何参数设置可以解决此问题、还是可以解决此故障项的测试?

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    所有 JEDEC 时序值在 SDRAM 下的焊球上定义。  无法在 UDIMM 连接器上测量它们。

    DQS 与 CLK 没有此类 PCB 轨迹长度匹配要求。  DDR3拓扑采用 Fly-by 拓扑进行路由。  这在《KeyStone DDR3布局指南》和许多文献中都有讨论。  fly-by 路由可实现 DDR3的运行速度。  由于 Fly-by 路由会导致每个 SDRAM 上的 CLK 和 DQS 之间的延迟显著变化、因此 KeyStone 器件中的 DDR3控制器和 PHY 必须执行写入矫正以调整此延迟偏移。  在理想条件下、在平衡完成后、CLK 和 DQS 完全同时到达 SDRAM。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    感谢您的回复。 使用 DDR3测量启用了写入矫正。

    DQS0和 DQS5之间存在较大的不同偏差是很奇怪的、因为布线长度与下图相差400mil。

    您是否可以提出任何改进建议? 或与我们分享任何类似的经验?

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、

    与上面我的答案类似-不同字节通道上的 DQS 信号之间不需要偏移校准。  在写入时、调平将调整 DQS 信号、以便 CLK 和 DQS 同时到达每个 SDRAM。  请研究 DDR3调平要求和功能。

    Tom