This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:IBIS 模型可以#39;t 在 Cadence 16.5中打开

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656076/am5726-ibis-model-can-t-be-opened-in-cadence-16-5

器件型号:AM5726

   打开 AM572x IBIS 模型中的 AM572.IBS 文件时 ,将出现以下提示框:

我不知道 为什么? 如何解决?

如果你能提供一些帮助,我很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、如果用户在加载 IBIS 模型时观察到错误、则该错误与工具所需的 IBIS 版本有关。 AM572x 的 IBIS 模型已经过检查、与 IBIS 5.0版兼容。 它将生成多个警告、但未发现错误。 您能否提供一个日志文件来指定检测到的错误?

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AM572.ibs.txt

    抱歉、几天前它很忙。     由于解析文件的结果是加密的,因此 我只复制密钥信息,如下所示:

    最近解析的结果:IBISCHK5 v5.0.3

    检查 F:\Works\Simulator\IBIS\AM572x IBIS 模型-2\AM572x IBIS 模型\AM572.IBS 是否与 IBIS 5.0兼容...

    错误(第   6行)- File_name "AMS572.IBs"包含大写字符"A"。

    错误(第   6行)- File_name "AMS572.IBs"包含大写字符"M"。

    错误(第 859行)-模型描述符字符串"I/O_OPEN_DRAIN、1.8V、快速模式和标准模式、IND、10%、FAST_STD_MODE_1.8V_10P_1P8"过长、截断为71个字符。

    错误( 第860行)-模型描述符字符串"I/O_OPEN_DRAIN、3.3V、快速模式和标准模式、IND、10%、FAST_STD_MODE_3.3V_10P_3P3"过长、截断为71个字符。

    错误( 第861行)-模型描述符字符串"I/O_OPEN_DRAIN、1.8V、快速模式和标准模式、IND、5%、FAST_STD_MODE_1.8V_5P_1P8"过长、截断为71个字符。

    错误( 第862行)-模型描述符字符串"I/O_OPEN_DRAIN、3.3V、快速模式和标准模式、IND、5%、FAST_STD_MODE_3.3V_5P_3P3"过长、截断为71个字符。

    错误(第1113行)-模型描述符字符串"I/O、1.8V、40D 类模式快速模式、IND、10%、BC40DHHVRX_V_10P_!SC1_1P8"过长、截断为71个字符。

    错误(第1114行)-模型描述符字符串"I/O、1.8V、40C 类模式慢速模式、IND、10%、BC40DHHVRX_V_10P_SC1_1P8"过长、截断为71个字符。

    错误(第1115行)-模型描述符字符串"I/O、1.8V、40D 类模式快速模式、IND、5%、BC40DHHVRX_V_5P_!SC1_1P8"过长、截断为71个字符。

    错误(第1116行)-模型描述符字符串"I/O、1.8V、40C 类模式慢速模式、IND、5%、BC40DHHVRX_V_5P_SC1_1P8"过长、截断为71个字符。

    错误(第1117行)-模型描述符字符串"I/O、3.3V、40D 类模式快速模式、IND、10%、BC40DHHVRX_V_10P_!SC1_3P3"过长、截断为71个字符。

    错误(第1118行)-模型描述符字符串"I/O、3.3V、40C 类模式慢速模式、IND、10%、BC40DHHVRX_V_10P_SC1_3P3"过长、截断为71个字符。

    错误(第1119行)-模型描述符字符串"I/O、3.3V、40D 类模式快速模式、IND、5%、BC40DHHVRX_V_5P_!SC1_3P3"过长、截断为71个字符。

    错误(第1120行)-模型描述符字符串"I/O、3.3V、40C 类模式慢速模式、IND、5%、BC40DHHVRX_V_5P_SC1_3P3"过长、截断为71个字符。

    警告-型号_1:电源钳位:典型值永远不会变为零警告-型号_1:电源钳位:最小值永远不会变为零

    警告-型号_1:电源钳位:最大值永远不会变为零警告-型号_2:电源钳位:典型值永远不会变为零

    警告- Model Model_2:Power Clamp:Minimum value never becomes zero warning - Model Model_2:Power Clamp:maximum value never becomes zero

    警告- Model Model_3:电源钳位:典型值永远不会变为零警告- Model Model_3:电源钳位:最小值永远不会变为零

    警告-模型3:功率钳位:最大值永远不会变为零注释(第2252行)-下拉最大数据是非单调注释(第2330行)-下拉典型数据是非单调的

    三、会议的报告

    警告-模型_169:     [R_STODE]=50欧姆且[V_STODE_MIN]=0V 时的[上升波形]     最小柱直流端点为 0.00V 和 0.73V、但     应用于模型 I-V 表的等效负载会产生     不同的电压(0.00V 和 0.75V)、     分别为 0.02%和 3.19%的差异。

    警告-模型模型_168:     [R_STODE]=50欧姆且[V_STODE_MIN]=0V 时的[上升波形]     最小柱直流端点为-0.00V 和 0.73V、但     应用于模型 I-V 表的等效负载会产生     不同的电压(0.00V 和 0.75V)、     分别为 0.08%和 2.90%的差异。

    错误 :14警告:1217

    文件失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    前两个误差是有效的。 您可以通过在 IBIS 模型中将 AM572更改为 am572来解决这些问题。 我将在网络上更改模型以更正此问题。 当我运行 IBISCH5 v5.1.4时、其余错误不会出现。 我认为这一定是您正在运行的版本中的错误。 IBIS5.0规范描述了模型选择器语句、如下所示。 未超过120个字符的长度、因此不应出现错误。

    此致、Bill

    |关键字:[型号选择器]
    |必填:否
    |说明:用于从[Model]列表中为某个引脚选择一个[Model]、该引脚是
    |使用可编程缓冲器。
    |使用规则:可编程缓冲区必须有一个单独的[模型]部分
    |用于在.IBS 文件中使用的每种模式。 的名称
    |这些[型号]必须是唯一的、并且可以在下列出
    |[型号选择器]关键字和/或引脚列表。 的名称
    |[Model Selector (型号选择器)]关键字必须与相应的型号匹配
    |[Pin]或[Series Pin Mapping]关键字下列出的名称
    |和不得包含超过40个字符。 一个.IBS 文件
    |必须包含足够的[Model Selector (型号选择器)]关键字以涵盖所有内容
    |在[Pin]和[Series (系列)下指定的型号选择器名称
    |引脚映射]关键字。
    |
    |[Model Selector (型号选择器)]关键字下的部分必须有两个
    |字段。 这两个字段必须至少被一个分隔
    |空白。 第一个字段列出[型号]名称(最多40个)
    |字符长)。 第二个字段包含一个短整型字段
    |第一个字段中显示的[模型]的说明。 。
    |本说明的内容和格式不标准化、
    |但是、它的长度应受限制、以便不会有任何一个
    |说明超过该行的120个字符长度
    |它从开始。 说明的目的是帮助
    |使用 EDA 工具创建智能缓冲模式
    |选择、用户可以使用 EDA 工具
    |界面对话框作为交互式缓冲器的基础
    |选择机制。