打开 AM572x IBIS 模型中的 AM572.IBS 文件时 ,将出现以下提示框:
我不知道 为什么? 如何解决?
如果你能提供一些帮助,我很感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
打开 AM572x IBIS 模型中的 AM572.IBS 文件时 ,将出现以下提示框:
我不知道 为什么? 如何解决?
如果你能提供一些帮助,我很感激。
抱歉、几天前它很忙。 由于解析文件的结果是加密的,因此 我只复制密钥信息,如下所示:
最近解析的结果:IBISCHK5 v5.0.3
检查 F:\Works\Simulator\IBIS\AM572x IBIS 模型-2\AM572x IBIS 模型\AM572.IBS 是否与 IBIS 5.0兼容...
错误(第 6行)- File_name "AMS572.IBs"包含大写字符"A"。
错误(第 6行)- File_name "AMS572.IBs"包含大写字符"M"。
错误(第 859行)-模型描述符字符串"I/O_OPEN_DRAIN、1.8V、快速模式和标准模式、IND、10%、FAST_STD_MODE_1.8V_10P_1P8"过长、截断为71个字符。
错误( 第860行)-模型描述符字符串"I/O_OPEN_DRAIN、3.3V、快速模式和标准模式、IND、10%、FAST_STD_MODE_3.3V_10P_3P3"过长、截断为71个字符。
错误( 第861行)-模型描述符字符串"I/O_OPEN_DRAIN、1.8V、快速模式和标准模式、IND、5%、FAST_STD_MODE_1.8V_5P_1P8"过长、截断为71个字符。
错误( 第862行)-模型描述符字符串"I/O_OPEN_DRAIN、3.3V、快速模式和标准模式、IND、5%、FAST_STD_MODE_3.3V_5P_3P3"过长、截断为71个字符。
错误(第1113行)-模型描述符字符串"I/O、1.8V、40D 类模式快速模式、IND、10%、BC40DHHVRX_V_10P_!SC1_1P8"过长、截断为71个字符。
错误(第1114行)-模型描述符字符串"I/O、1.8V、40C 类模式慢速模式、IND、10%、BC40DHHVRX_V_10P_SC1_1P8"过长、截断为71个字符。
错误(第1115行)-模型描述符字符串"I/O、1.8V、40D 类模式快速模式、IND、5%、BC40DHHVRX_V_5P_!SC1_1P8"过长、截断为71个字符。
错误(第1116行)-模型描述符字符串"I/O、1.8V、40C 类模式慢速模式、IND、5%、BC40DHHVRX_V_5P_SC1_1P8"过长、截断为71个字符。
错误(第1117行)-模型描述符字符串"I/O、3.3V、40D 类模式快速模式、IND、10%、BC40DHHVRX_V_10P_!SC1_3P3"过长、截断为71个字符。
错误(第1118行)-模型描述符字符串"I/O、3.3V、40C 类模式慢速模式、IND、10%、BC40DHHVRX_V_10P_SC1_3P3"过长、截断为71个字符。
错误(第1119行)-模型描述符字符串"I/O、3.3V、40D 类模式快速模式、IND、5%、BC40DHHVRX_V_5P_!SC1_3P3"过长、截断为71个字符。
错误(第1120行)-模型描述符字符串"I/O、3.3V、40C 类模式慢速模式、IND、5%、BC40DHHVRX_V_5P_SC1_3P3"过长、截断为71个字符。
警告-型号_1:电源钳位:典型值永远不会变为零警告-型号_1:电源钳位:最小值永远不会变为零
警告-型号_1:电源钳位:最大值永远不会变为零警告-型号_2:电源钳位:典型值永远不会变为零
警告- Model Model_2:Power Clamp:Minimum value never becomes zero warning - Model Model_2:Power Clamp:maximum value never becomes zero
警告- Model Model_3:电源钳位:典型值永远不会变为零警告- Model Model_3:电源钳位:最小值永远不会变为零
警告-模型3:功率钳位:最大值永远不会变为零注释(第2252行)-下拉最大数据是非单调注释(第2330行)-下拉典型数据是非单调的
三、会议的报告
警告-模型_169: [R_STODE]=50欧姆且[V_STODE_MIN]=0V 时的[上升波形] 最小柱直流端点为 0.00V 和 0.73V、但 应用于模型 I-V 表的等效负载会产生 不同的电压(0.00V 和 0.75V)、 分别为 0.02%和 3.19%的差异。
警告-模型模型_168: [R_STODE]=50欧姆且[V_STODE_MIN]=0V 时的[上升波形] 最小柱直流端点为-0.00V 和 0.73V、但 应用于模型 I-V 表的等效负载会产生 不同的电压(0.00V 和 0.75V)、 分别为 0.08%和 2.90%的差异。
错误 :14警告:1217
文件失败
您好!
前两个误差是有效的。 您可以通过在 IBIS 模型中将 AM572更改为 am572来解决这些问题。 我将在网络上更改模型以更正此问题。 当我运行 IBISCH5 v5.1.4时、其余错误不会出现。 我认为这一定是您正在运行的版本中的错误。 IBIS5.0规范描述了模型选择器语句、如下所示。 未超过120个字符的长度、因此不应出现错误。
此致、Bill