This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:K2GEVM 测试问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656096/rtos-k2gevm-test-problem

工具/软件:TI-RTOS

感谢您的帮助!

在测试 K2GEVM 和 CMB1864电路板( 由我们的团队设计的 CMB1864)时,我们发现  K2G 程序的实时演示总是在  以下函数停止 :  

/*为 Tx 创建 McASP 通道*/
状态= mcaspCreateChan (&hMcaspTxChan、hMcaspDevTx、
McASP_OUTPUT、
mcaspTxChanParam (&M)、
mcaspAppCallback、&txChanMode);

输出 erros 如下所示:

xdc.runtime.Main:"src/mcasp_drv.c"、第4082行:断言失败

xdc.runtime.Error.raise:终止执行

我们发现当时没有位时钟的波形。 我们不知道一旦程序 停止 在这里,    K2GEVM 的位时钟的引脚 K2G_AE_Pin33 是否有位波形输出?  

此外,根本原因不在于软件或硬件。 感谢   您对 原因的解释。

 

  武俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wujun、

    您是否查看了 src/mcasp_drv.c 第4082行以了解断言是什么?

    我已通知设备团队查看此主题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd

    我们发现问题的原因,就是我们设计的硬件与软件不兼容。 我们调整电路板,

    重新下载程序和数据。 感谢您的帮助!

    武俊